我們的品牌

歡迎造訪施耐德電機全球網站

歡迎訪問我們的網站

解決方案

EcoStruxure 建物諮詢 簡化您的建物維護。EcoStruxure 建物諮詢透過持續監控系統並識別故障,主動解決樓宇效率低下問題,為您的建物營運提供關鍵見解。 > 瞭解更多詳情
EcoStruxure 工作場所顧問這套彈性的數位化服務與行動應用程式可協助您建立智慧辦公室、賦權予員工及優化您的辦公室。優化空間使用、改善舒適度和員工體驗、提高生產力,並降低設施服務成本。 > 探索智慧辦公室解決方案

EcoStruxure 建物諮詢

瞭解 EcoStruxure 建物諮詢如何在建物的整個生命週期內為營運成本、用戶舒適度和資產價值提供真正的影響。
 

解決方案

開放式創新建物平台 - EcoStruxure™ 建物營運,可安全地促進施耐德電機與第三方能源、照明、HVAC、消防安全、保全和工作場所管理系統的資料交換,打造未來化的智能建物。
可方便地、隨時隨地在任何行動裝置上監測、管理與控制建物系統。

優點

此 IP 支援軟體透過輕鬆整合裝置、其他建築系統及雲端服務,解決整個建築生態系統的問題,為小型建築到大型且複雜的多站點企業提供所需的效能與數據處理量。
EcoStruxure 建物營運及其新一代視覺化工具讓客戶能夠透過強化的見解、更高的工程效率以及提高的網路安全和合規認證,更好地管理和優化建物資產。 • 工程效率提高達 30% • 運行速度加快達 20% • 可擴充 10 倍以支援大型及多站點企業

EcoStruxure 建物營運

立即取得有關 EcoStruxure 建物營運的更多資訊。
探索更多

解決方案

• 以房間等級提供 IP 功能,因此無需新網路即可輕鬆新增更多感測器與裝置 • 輕鬆從 HVAC 控制擴展到照明與百葉窗,並讓用戶掌握控制權! • 輕鬆因應租戶佈局變更要求,無需更換建物管理系統
• 使用現有基礎架構,新增基於物聯網的增值服務,例如自動化故障偵測與診斷、空間分析及導航 • 使用IP基礎架構平台,為建物用戶提供更快、更彈性且更安全的網路體驗 • 以更高的營運與能源效率節省時間與金錢

EcoStruxure Building 參與舒適度應用程式

讓個人能夠從自己的智慧型手機來個人化工作環境,從而提高用戶滿意度和生產力。
參與舒適度應用程式: • 能對 HVAC、照明和百葉窗進行個人控制,以滿足個人舒適度的偏好 • 可輕鬆與 iOS 和 Android 行動裝置整合 • 可支援未來連線服務以及其他使用者便利設施,如尋路和導航

SmartX Living Space 感測器

根據個人喜好實現完美的房間狀態從來沒有如此簡單或有吸引力。SmartX Living Space 感測器在單一裝置中提供 HVAC 控制及便利的光線與盲觸控控制。
我們時尚、全新的 Optimum SmartX 房間感測器外殼採用黑色、白色以及霧面白處理,加上玻璃觸控式面板,可提升任何房間的美感。

eCommission SmartX 控制器行動應用程式

系統安裝人員可以提高工作速度,並對日常營運的干擾減到最少。此便利的應用程式可減少 RP-C 試運轉時間,並依您的需求與排程來彈性執行專案 - 事實上,即使在網路基礎架構就位前,即可開始安裝!
eCommission SmartX 行動應用程式還會產生報告、審核安裝並記錄測試結果,讓您的設施團隊隨時瞭解建物系統狀態。

解決方案

EcoStruxure Energy Expert 特別利用非關鍵電氣網路應用程式為組織提供電氣系統管理,經由單一系統介面來更好地執行其建物的監控、管理和最佳化。
施耐德電機在電力管理方面的專業知識可協助您確保電氣網路健全、提高電力品質意識,以及增進使用績效責任。

EcoStruxure Energy Expert

改善能源使用及責任感,同時確保電力可用性及提升電力品質。提升您的建築整個生命週期的效能。
下載手冊
Business people looking at energy efficiency plans, field service

解決方案

安全專家將大量資訊轉化為安全、客製化的資料,以便進行分析和優化系統效能。
從任何裝置皆可安全地檢視整個企業的系統功能。透過在整個系統同時輕鬆部署產品更新以節省時間。

您的建築安全的第一層防禦

透過整合的實體存取控制和入侵偵測解決方案,來保護您建築的用戶和資產,為您整合建築的安全基礎架構和建築管理系統。
取得更多資訊

SmartX IP 控制器

EcoStruxure Building 的開放式創新平台可藉由端到端 IP 系統延伸覆蓋範圍,實現無縫的可擴充性與靈活的拓撲結構。可經由連網設備啟用資料傳輸、提供內建安全性,並且強化加快診斷與解決問題的能力。 > 深入瞭解 SmartX IP 控制器
SmartX IP 控制器可使用行動 App 零阻斷地進行完全配置和快速設定。互補型 SmartX Living Space 感測器可與控制器進行無縫通訊,透過單一套件提供便利的溫度、濕度、CO₂ 和運動偵測解決方案。

Actassi

結構化佈線解決方案
藉由我們針對您的 BMS 和網路佈線需求所提供的單一來源,便可獲得簡單的安裝與簡易的工程部署。我們的實體網路基礎設施解決方案提供簡單、可靠、端對端的可擴充性,能夠實現 IT 效率。
探索 Actassi
預設替代文字
 

EcoStruxure™ Building Operation 樓宇自動化控制系統

預設替代文字

EcoStruxure™ 建物諮詢

 

網路基礎設施與連接性