Leitfaden zur Bewertung der Nachhaltigkeit eines kommerziellen Produkts
Whitepaper 70
Kurzfassung
Da immer mehr Unternehmen und Verbraucher versuchen, ihren ökologischen Fußabdruck zu reduzieren und darüber zu berichten, reagieren die Anbieter mit Behauptungen über ökologisch nachhaltige Produkte. Die Bewertung der Umweltverträglichkeit eines Produkts ist komplex und Aussagen sind schwer zu ermitteln, ohne die zugrunde liegenden Annahmen und Normen zu kennen, auf denen sie beruhen. In diesem Leitfaden werden internationale Normen für Produktumweltkennzeichnungen und -erklärungen erläutert, die bei der Produktbewertung hilfreich sind. Anschließend besprechen wir, wie man das Dokument zur Umwelterklärung eines Produkts liest, das dabei hilft, seine Nachhaltigkeitsleistung zu quantifizieren. Abschließend bieten wir Anleitungen zur genauen Bewertung der Umweltverträglichkeit ähnlicher Produkte und schaffen so die Gewissheit, dass Ihre Kaufentscheidungen tatsächlich den ökologischen Fußabdruck Ihres Unternehmens verringern.
Einleitung
Unternehmensleiter, Nachhaltigkeitsabteilungen und Beschaffungsabteilungen sind bestrebt, die ökologische Nachhaltigkeit ihrer Unternehmen zu verbessern und darüber zu berichten. Die Produkte und Dienstleistungen, die ein Unternehmen kauft, spielen eine wichtige Rolle für die ökologischen Nachhaltigkeitsziele des Unternehmens im Hinblick auf die Emissionen der Bereiche 1, 2 und 3. Folglich reagieren die Hersteller mit Behauptungen über ökologisch nachhaltige Produkte. Die Bewertung der Umweltverträglichkeit eines Produkts ist komplex und die Aussagen sind schwer zu ermitteln, ohne die zugrunde liegenden Annahmen und Normen zu kennen, auf denen sie basieren. Dies hat zu fragwürdigen Werbeanzeigen und Behauptungen über „grüne“ Produkte geführt, die als „Greenwashing“ bezeichnet werden, wie in Abbildung 1 weiter dargestellt. Leider kann diese Praxis das Vertrauen eines Entscheidungsträgers untergraben, dass das Produkt, das er kauft, tatsächlich seinen ökologischen Fußabdruck verringert (siehe Endnoten 1 bis 4). Während es noch andere Umweltauswirkungen wie den Wasserverbrauch und den Beitrag zur Erschöpfung der Bodenschätze gibt, konzentriert sich dieser Leitfaden hauptsächlich auf Kohlenstoffemissionen als Mittel zur Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit eines Produkts. Die verschiedenen Produkttypen werden in dieser Hinsicht unterschiedlich bewertet. Daher bezieht sich dieser Leitfaden speziell auf Elektro- und Elektronikgeräte (EEE) sowie Heizungs-, Lüftungs- und Klimatisierungsprodukte (HLK).
Außerdem beschreiben wir in diesem Leitfaden internationale Normen für Umweltkennzeichnungen und -erklärungen von Produkten, die bei der Produktbewertung helfen. Anschließend erklären wir, wie man die Umwelterklärung eines Produkts liest, die dabei hilft, seine Nachhaltigkeitsleistung zu quantifizieren. Abschließend bieten wir Anleitungen zur genauen Bewertung der Umweltverträglichkeit ähnlicher Produkte und geben Ihnen die Gewissheit, dass Ihre Kaufentscheidungen tatsächlich den ökologischen Fußabdruck Ihres Unternehmens verringern.
Normen, die bei der Produktbewertung helfen
Die Produkthersteller haben einen erheblichen Einfluss und Auswirkungen auf den ökologischen Fußabdruck eines Produkts. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ein Hersteller den ökologischen Fußabdruck seines Produkts während des gesamten Produktlebenszyklus, einschließlich am Ende der Lebensdauer, verbessern kann. Ein Hersteller könnte beispielsweise erneuerbare Energien für den Betrieb seiner Fabriken kaufen, Produkte so entwickeln, dass weniger Kunststoff und Metall verwendet werden, kleinere und effizientere Komponenten wie Halbleiter mit großer Bandlücke verwenden, Verpackungen aus recycelten Materialien herstellen und Rücknahmeprogramme für Altprodukte anbieten sowie viele weitere Praktiken. Die Frage lautet: Wie beurteilt und validiert jemand, dass ein Produkt ökologisch nachhaltiger ist als ein anderes? Die Antwort liegt in den Umweltzeichen und -erklärungen und den ihnen zugrunde liegenden weltweit anerkannten Normen.
Die Internationale Organisation für Standardisierung (International Organization for Standardization, ISO) ist eine der anerkanntesten Normungsorganisationen der Welt. In der Fertigungsindustrie ist sie für ihre Qualitätsmanagementnormen ISO 9000 bekannt. Ebenso ist sie in der Umweltgemeinschaft für ihre Umweltnormen ISO 14000 bekannt. Diese Normen bilden die Grundlage für das Verständnis der ökologischen Nachhaltigkeitskennzeichnungen, die ein Hersteller für seine Produkte anwendet. In diesem Artikel beschreiben wir drei relevante Kennzeichnungen:
-
Kennzeichnungen des Typs I unterliegen der ISO-Norm ISO 14024:2018 Umweltkennzeichnungen und -erklärungen – Umweltkennzeichnung von Typ I – Grundsätze und Verfahren. Diese Kennzeichnungen geben an, dass ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Dienstleistung spezifische und quantitative Umweltkriterien erfüllt oder übertrifft, die von unabhängigen Drittorganisationen festgelegt wurden. Daher erfordern Kennzeichnungen von Typ I eine Überprüfung durch Dritte, was sie zu einem glaubwürdigen und nützlichen Mittel zur „Eingrenzung“ Ihrer langen Liste potenzieller Produkte oder Dienstleistungen macht. Allerdings kann die Erlangung dieser Kennzeichnungen für Lieferanten zu hohen Kosten führen, insbesondere wenn sie viele Produkte in unterschiedlichen Kategorien anbieten. Dies erklärt, warum nur wenige Produkte über sie verfügen. Einige Beispiele für Kennzeichnungen von Typ I sind in Abbildung 2 dargestellt.
Im Fall von Energy Star wird die Effizienz verschiedener Produktkategorien überprüft. Wenn jemand beispielsweise auf der Suche nach einer effizienten unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) ist, könnte er mit dem Energy Star-Produktfinder nach der effizientesten USV innerhalb einer bestimmten Topologie suchen. Kennzeichnungen von Typ I bieten zwar eine praktische und valide Möglichkeit, bestimmte Produktattribute, wie z. B. die Effizienz, zu vergleichen, basieren jedoch nicht auf einer Lebenszyklusanalyse (Lifecycle Assessment, LCA).
Abbildung 2 – Beispiele für Kennzeichnungen von Typ I
-
Kennzeichnungen von Typ II unterliegen der ISO-Norm ISO 14021:2016 Umweltkennzeichnungen und -erklärungen – selbst erklärte Umweltaussagen (Umweltkennzeichnung Typ II). Wie die Kennzeichnungen von Typ I vermitteln sie, dass ein Produkt oder eine Dienstleistung bestimmte und quantitative Umweltkriterien erfüllt oder übertrifft. Allerdings sind diese Kennzeichnungen, wie der Titel schon sagt, selbsterklärt, was bedeutet, dass ein Produkthersteller ohne Überprüfung durch Dritte jede beliebige Aussage machen kann. Leider machen sich weniger seriöse Hersteller dies zunutze und machen auf ihren Kennzeichnungen von Typ II falsche Angaben. Daher ist eine sorgfältige Prüfung unerlässlich, wenn Sie bei Ihrer Bewertung Kennzeichnungen von Typ II verwenden möchten. Es ist wichtig, dass der Hersteller zusammen mit den Daten die zugrunde liegende Dokumentation seines Kennzeichnungsprogramms bereitstellt. Laut ISO 14021 „sollte die Bewertungsmethode, die von denjenigen verwendet wird, die Umweltaussagen machen, klar, transparent, wissenschaftlich fundiert und dokumentiert sein.“ Darüber hinaus sollte der Hersteller über Daten zur Untermauerung seiner Behauptung verfügen. Die Kennzeichnung sollte nicht bedeuten, dass das Produkt von einem Dritten zertifiziert oder anderweitig validiert wurde. Abbildung 3 zeigt ein Beispiel für eine Kennzeichnung vom Typ II.
Abbildung 3 – Beispiel für eine Kennzeichnung vom Typ II
-
Kennzeichnungen von Typ III unterliegen der ISO-Norm ISO 14025 Umweltkennzeichnungen und -erklärungen – Grundsätze und Verfahren ((Umwelterklärungen von Typ III). Vereinfacht ausgedrückt ist eine Umweltproduktdeklaration (EPD) ein Dokument, das die Umweltlebenszyklusdaten eines Produkts oder einer Dienstleistung zusammenfasst und normalerweise 5 Jahre gültig ist. EPDs helfen Planern, Produktentscheidungen auf der Grundlage der Umweltverträglichkeit des Produkts zu treffen. Dies ähnelt der Nährwertkennzeichnung, die Sie auf Lebensmitteln sehen und die uns bei der Kaufentscheidung hilft. Der Hauptgrund, warum Lebensmittelkennzeichnungen Käufern beim Vergleich ähnlicher Lebensmittel helfen, liegt darin, dass die Kennzeichnungen (in ihren jeweiligen Ländern) standardisiert sind. Ebenso helfen EPDs den Planern dabei, Produkte derselben Kategorie, beispielsweise eines Leistungsschalters, einfacher zu vergleichen. Die Norm ISO 14025 „legt die Grundsätze fest und spezifiziert die Verfahren für die Entwicklung von Umwelterklärungsprogrammen von Typ III und Umwelterklärungen von Typ III.“
EPDs müssen auf LCA-Daten oder Lebenszyklus-Bestandsanalysedaten basieren, die wiederum von der Norm ISO 14040 beruhen. Es ist wichtig zu beachten, dass die Norm ISO 14040 generisch ist und für alle Arten von Produkten und Dienstleistungen gilt und daher für eine bestimmte Produktkategorie nicht sehr nützlich ist. Die Programmbetreiber tragen dazu bei, diese Lücke zu schließen, indem sie Programme in Übereinstimmung mit der Norm ISO 14025 verwalten, sodass EPDs dieselbe Art von Informationen melden.
Gemäß der Norm ISO 14020 kann ein Programmbetreiber „ein Unternehmen oder eine Unternehmensgruppe, ein Industriesektor oder Handelsverband, öffentliche Behörden oder Agenturen oder eine unabhängige wissenschaftliche Einrichtung oder andere Organisation“ sein. Der Programmbetreiber entwickelt, genehmigt und veröffentlicht Produktkategorieregeln (PCR) und produktspezifische Regeln (PSR) (siehe Endnote 5). Die PCRs sind „eine Reihe spezifischer Regeln, Anforderungen und Richtlinien für die Entwicklung von Umwelterklärungen von Typ III für eine oder mehrere Produktkategorien“ (siehe Endnote 6). Die PCR im Zusammenhang mit diesem Dokument deckt beispielsweise elektrische, elektronische und HVAC-R-Produkte ab und definiert, wie die Hersteller die Ökobilanz durchführen sollten. Die PSRs definieren Regeln für bestimmte Produkte innerhalb dieser Kategorie, wie z. B. Leistungsschalter, Klimaanlagen, USV usw. Die Programmbetreiber verwalten auch die Registrierung und Veröffentlichung der EPDs und versuchen sicherzustellen, dass Hersteller keinen unfairen Vorteil erhalten, indem sie bei der Erstellung ihrer EPDs die Regeln missachten. Einige dieser Fallstricke besprechen wir im Abschnitt „Anleitung für genaue Produktvergleiche“.
ISO 14040-Tabelle A.1 bietet eine Zusammenfassung der Schritte und Gremien, die an der Entwicklung und Durchführung eines Umwelterklärungsprogramms beteiligt sind. Abbildung 4 veranschaulicht dies und zeigt, dass interessierte Parteien Teil des Prozesses sind. In der Norm heißt es: „Zu den interessierten Parteien können Materiallieferanten, Hersteller, Handelsverbände, Käufer, Benutzer, Verbraucher, Nichtregierungsorganisationen (NGOs), öffentliche Einrichtungen und gegebenenfalls unabhängige Parteien und Zertifizierungsstellen gehören.“
Wir bieten EPDs an, die als Produktumweltprofile (Product Environmental Profiles, PEP) bezeichnet werden. PEP ist der Begriff, der vom Programmbetreiber, der P.E.P. Association, verwendet wird, die das PEP-Umwelterklärungsprogramm (PEP Ecopassport Environmental Declaration Program) verwaltet. Dieser Programmbetreiber unterstützt PCRs für EEE- und HVAC-Produkte. Beachten Sie, dass Produkthersteller ihre EPDs in der Regel nach den Regeln des Programmbetreibers entwickeln, diese jedoch unabhängig von internen (siehe Endnote 7) oder externen Experten überprüft werden müssen, wie in der EPD-Dokumentation angegeben. Die EPDs erleichtern Ihnen zwar die Quantifizierung der Umweltverträglichkeit verschiedener Produkte, liefern aber auch die Informationen, die Unternehmen benötigen, um ihre Emissionen der Bereiche 1, 2 und 3 zu erfassen und ihre Fortschritte im Hinblick auf ihre Unternehmensumweltziele aufzuzeigen. Abbildung 5 zeigt ein Beispiel für einen PEP für einen Leistungsschalter zur Lichtbogen-Fehlererkennung.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Kennzeichnungen von Typ III, also EPDs, ein wichtiges Instrument zur quantitativen Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts sind. Diese Dokumente basieren auf ISO-Normen und sind validiert. Die Hersteller sollten ihre EPDs frei verfügbar machen. Kennzeichnungen von Typ I werden von Dritten überprüft und sind für bestimmte Leistungskennzahlen wie die Energieeffizienz nützlich. Schließlich können Kennzeichnungen von Typ II hilfreich sein, wenn der Hersteller die zugrunde liegende Dokumentation vorlegt, die seine Glaubwürdigkeit gewährleistet.
So lesen Sie einen PEP
-
Dies ist das Produkt, auf dem die Nachhaltigkeitsinformationen basieren und das die Grundlage für Ihren Vergleich bildet. Eine Beschreibung des Produkts kann ebenfalls enthalten sein. Durch die EPD-Regeln kann dieses Referenzprodukt alle Modelle einer Produktreihe repräsentieren. Später besprechen wir, wie Sie die Daten des Referenzprodukts nutzen können, um die Daten Ihres Zielmodells abzuschätzen.
-
Damit wird die Funktion des repräsentativen Produkts angegeben. Zum Beispiel „eine Verteilungsleitungsspannung von 75 kVA auf das vom Endkunden genutzte Spannungsniveau zu senken und dabei die vom DOE (Department of Energy) festgelegten Energieeffizienzanforderungen für 20 Jahre zu erfüllen.“ Manchmal wird die Funktionseinheit pro Energieeinheit, pro Gewichtseinheit usw. angegeben. Beachten Sie, dass zum Vergleich zweier PEPs die Funktionseinheit und die Bewertungsmethodik identisch sein müssen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt „Anleitung für genaue Produktvergleiche“.
-
Darin sind das Gewicht des Referenzprodukts sowie eine prozentuale Aufschlüsselung seiner Materialien inklusive der Verpackung enthalten. Das Gesamtgewicht wird verwendet, um die Umgebungsdaten für ein anderes Modell proportional zu skalieren.
-
Dies liefert Informationen über die Herstellung, den Vertrieb, die Installation, die Verwendung und das Ende der Lebensdauer des Referenzprodukts im Hinblick auf seine Lebenszyklusanalyse. Dies sind einige der Annahmen, die in der LCA verwendet wurden.
-
Dieser Abschnitt beginnt mit einigen weiteren LCA-Annahmen. Abbildung 6 zeigt ein Beispiel dieser Annahmen in einer Umweltauswirkungstabelle für eine elektrische Stromschiene. Die letzte Zeile der Tabelle ist besonders wichtig, da sie den in der LCA verwendeten Emissionsfaktor (siehe Endnote 8) angibt. Wir diskutieren diese wichtige Annahme im nächsten Abschnitt.
Der Tabelle folgt eine Liste von „Wirkungsindikatoren“ für das Referenzprodukt, die die Umweltauswirkungen eines Produkts messen. Diese Werte werden normalerweise in wissenschaftlicher Notation aufgeführt (z. B. 2,52E+02). Ein wichtiger Indikator für die Umweltauswirkungen ist:
- „Beitrag zur globalen Erwärmung“ oder „globale Erwärmung“, typischerweise in der Einheit kg CO2e („e“ steht für Äquivalent). Dies ist es, was die meisten Menschen als „CO2-Fußabdruck“ eines Produkts bezeichnen.
Dieser und andere Wirkungsindikatoren werden für jede der fünf LCA-Stufen angegeben, die im PCR wie folgt definiert sind:
- Fertigung – „von der Gewinnung natürlicher Ressourcen über die Produkt- und Verpackungsherstellung bis hin zur Lieferung an die letzte Logistikplattform des Herstellers“;
- Vertrieb – „Transport von der Logistikplattform des letzten Herstellers bis zur Ankunft des Produkts am Verwendungsort“;
- Installation – „Installation des Produkts am Einsatzort“;
- Verwendung – „Nutzung des Produkts und Wartung, die erforderlich sind, um die Gebrauchsfähigkeit sicherzustellen“;
- End-of-Life – „Entfernung, Demontage und Transport des End-of-Life-Produkts zu einem Behandlungszentrum oder einer Deponie sowie die End-of-Life-Behandlung“.
-
Der letzte Abschnitt des PEP wird als Tabelle dargestellt und enthält Folgendes:
- Das Datum, an dem das PEP ausgestellt wurde;
- Die Gültigkeitsdauer;
- Das PSR und die Version, auf der das PEP basiert;
- Unabhängige Überprüfung der Erklärung und Daten; das „X“ gibt an, ob der PEP auf interner oder externer Verifizierung basiert.
Anleitung für genaue Produktvergleiche
So stellen Sie einen gültigen Vergleich sicher
Während die ISO-Normen die Grundlage für LCAs und EPDs bilden, beseitigen sie weder Herstellerfehler noch gewährleisten sie gültige Vergleiche. Daher müssen die Endbenutzer wachsam sein, wenn sie PEPs für zwei oder mehr Produkte vergleichen, insbesondere wenn sie von verschiedenen Herstellern stammen. In diesem Abschnitt listen wir die häufigsten Fehler auf, die beim Vergleich des CO2-Fußabdrucks von zwei oder mehr Produkten auftreten. Beachten Sie, dass wir uns zwar auf den Kohlenstoff konzentrieren, diese Fehler jedoch tendenziell auch auf andere Indikatoren für Umweltauswirkungen zutreffen.
-
Die PEP-Daten sind nicht präzise. Wenn die Werte eines bestimmten Indikators daher weniger als 10 % voneinander abweichen, sollten die beiden Produkte für diesen Indikator als gleich angesehen werden. Dies ist auf die Fehlertoleranz von +/- 5 % zurückzuführen, die die Normen für die vom Hersteller angegebenen Werte zulassen. Wenn beispielsweise der CO2-Fußabdruck von Produkt „A“ 100 kg und der von Produkt „B“ 105 kg beträgt, sollten beide als gleich betrachtet werden, da sich ihre Bereiche „+“ und „–“ überschneiden.
-
Die PEP-Dokumente enthalten viele, zum Teil komplexe Daten. Daher sollten PEP-Dokumente einen Link zu den Definitionen der darin verwendeten Begriffe enthalten. Dies ist umso wichtiger, wenn Sie Produkte verschiedener Hersteller vergleichen, da die Definitionen eine Bestätigung dafür liefern, dass Sie denselben Datentyp vergleichen.
-
Der Vergleich des gesamten Fußabdrucks stellt nicht sicher, dass Sie vergleichbare Werte vergleichen, es sei denn, jede LCA-Stufe wird auf die gleiche Weise bewertet. Der nächste Punkt zeigt, wie wichtig dies ist.
-
Alle elektrischen Produkte weisen elektrische Verluste auf, die Kohlenstoffemissionen verursachen. Das Ausmaß dieser Emissionen hängt jedoch stark vom Emissionsfaktor ab, der das Verhältnis der ausgestoßenen Treibhausgase zu jeder Kilowattstunde mit erzeugtem Strom angibt. Eine LCA geht von einem bestimmten Emissionsfaktor aus, um die Kohlenstoffemissionen zu berechnen, die während der „Nutzungsphase“ des Produkts entstehen.
Wenn der Emissionsfaktor zwischen den Produkten, die Sie vergleichen, nicht identisch ist, können Sie sie nicht fair vergleichen. Dies ist besonders wichtig für aktive elektrische Produkte wie Klimaanlagen und USVs, da die Emissionen während der Nutzungsphase in der Regel den Großteil der gesamten LCA-Emissionen ausmachen. Beispielsweise ist es durchaus möglich, dass der PEP einer effizienten USV (z. B. 95 %) insgesamt dreimal höhere Gesamtemissionen aufweist als eine völlig ineffiziente USV (z. B. 80 %). Wie in Tabelle 1 gezeigt, wurde dieses Beispiel unter der Annahme eines Gesamtemissionsfaktors für die 27 europäischen Länder (0,231 kg CO2e/kWh) im Vergleich zum Emissionsfaktor für Frankreich (0,062 kg CO2e/kWh) berechnet. Obwohl dies nicht fair zu sein scheint, erlauben die Programmbetreiber den Herstellern, spezifische Länderemissionsfaktoren für die Modelle zu verwenden, die in diesem Land verkauft werden. In einigen Fällen werden dieselben Modelle jedoch auch weltweit verkauft.
Darüber hinaus erschwert das „verwendete Energiemodell“ des PEP (letzte Zeile in Abbildung 6) die Ermittlung des Emissionsfaktors, da dieser normalerweise in Form eines Strommixcodes wie „<1 kV; EU-27“ aufgeführt wird. Wenn Sie nicht in der Lage sind, den Emissionsfaktor für alle Produkte zu ermitteln, können Sie die Emissionen in der Nutzungsphase zwischen zwei oder mehr Produkten am effektivsten bewerten, indem Sie deren Wirkungsgrade bei derselben Last mithilfe von Effizienzrechnern vergleichen. Beispielsweise bietet der „Einphasige USV-Effizienzvergleichsrechner“ eine effektive und einfache Möglichkeit, die Effizienz zweier verschiedener USVs zu vergleichen. Beachten Sie, dass diese Methode zwar die Wartungsemissionen der Nutzungsphase nicht berücksichtigt, sie jedoch für bestimmte Produkte wie USVs ignoriert werden kann, da sie einen unbedeutenden Prozentsatz der Gesamtnutzung ausmacht (<2 %).
Wenn für das zu vergleichende Produkt keine Effizienzrechner verfügbar sind, bitten Sie den Hersteller am besten, die Effizienzkurve für das Produkt bereitzustellen, die es Ihnen ermöglicht, die Effizienz aller Produkte bei demselben Lastprozentsatz zu vergleichen.
Wichtige Erkenntnis: Wenn der Emissionsfaktor bei den von Ihnen verglichenen Produkten nicht identisch ist, können Sie sie nicht fair vergleichen.
-
Ein Nutzungsprofil gibt die prozentuale Belastung und die Betriebsdauer eines repräsentativen Produkts während seiner Lebensdauer vor (vierte Zeile in Abbildung 6). Beispielsweise kann in einem Nutzungsprofil eine Belastung von 25 % für 20 % der Lebensdauer, eine Belastung von 50 % für 20 %, eine Belastung von 75 % für 30 % und eine Belastung von 100 % für 30 % angegeben werden. Das Nutzungsprofil wird zur Berechnung der im vorherigen Punkt besprochenen Kohlenstoffemissionen verwendet. Bei unterschiedlichen Nutzungsprofilen sind die Werte nicht vergleichbar. Schließlich basieren die Nutzungsprofile auf bestimmten Betriebsmodi (z. B. Normalmodus, Economiser-Modus) und diese Modi müssen auch im Produktvergleich konsistent sein.
-
Die PEP-Regeln ermöglichen es Referenzprodukten, Modelle in einer Produktreihe darzustellen. Der direkte Vergleich von Referenzprodukten von zwei oder mehr PEPs kann bedeuten, dass Sie den CO2-Fußabdruck von Produkten mit unterschiedlichen Kapazitäten vergleichen (z. B. 100-A-Leistungsschalter vs. 600-A-Leistungsschalter) – ein ungültiger Vergleich. Manchmal, wie im Fall von Klimaanlagen, stellt der PEP die Umweltauswirkungsindikatoren in normalisierten Einheiten bereit (z. B. kg CO2e pro kW Kühlung). Wenn die Indikatoren nicht normalisiert sind, müssen Sie den Umweltindikator des Referenzprodukts anhand seines Gewichts proportional skalieren (z. B. Herstellungsemissionen in kg pro kg Gewicht des Referenzprodukts). Ebenso müssen Sie die Nutzungsdaten des Referenzprodukts anhand seiner Nennleistungskapazität proportional skalieren (z. B. Nutzungsemissionen in kg pro Watt Referenzproduktkapazität). Tabelle 2 enthält ein Beispiel für die Berechnung der Herstellungsemissionen für „Modell B“, das Modell, das Sie bewerten möchten, unter Verwendung von „Modell A“, dem Referenzprodukt im PEP.
Sie müssen diesen Vorgang für jeden Umweltindikator wiederholen, den Sie bewerten möchten. Diese Extrapolationen liegen innerhalb der erwarteten Genauigkeit der PEP-Daten.
-
PEPs mit unterschiedlichen PSR- und PCR-Versionen können zu Abweichungen führen, die den Vergleich ungültig machen. Überprüfen Sie die Tabelle auf der letzten Seite, um sicherzustellen, dass die PSR- und PCR-Versionen identisch sind.
Wir empfehlen nicht, EPDs verschiedener Programmbetreiber zu vergleichen (z. B. eines von der P.E.P. Association und eines von Ecoleaf). Dies liegt vor allem daran, dass die PCRs, auf denen die Lebenszyklusanalysen basieren, wahrscheinlich unterschiedlich sind. Die zunehmende Zahl von Programmbetreibern (siehe Endnote 9) im Laufe der Jahre, insbesondere in der Bau- und Baustoffindustrie, hat zu verschiedenen Bemühungen um eine Harmonisierung der PCR geführt. Aber bis heute gibt es keine einzige Organisation, die die PCR-Konsistenz zwischen den Programmbetreibern gewährleistet.
-
Die vierte PCR-Ausgabe enthält eine zusätzliche Stufe, die als Modul D bezeichnet wird: „Nettovorteile und -lasten über die Systemgrenzen hinaus“. Diese optionale Stufe ermöglicht es Herstellern, eine Umweltgutschrift für „Wiederverwendung, Rückgewinnung und/oder Recycling“ zu beantragen. Wenn beispielsweise 100 % eines Produkts recycelt würden, würde der Hersteller einen negativen Wert angeben, der dem Herstellungs-Fußabdruck entspricht. Dies gilt nur, wenn der Hersteller über ein Recyclingprogramm verfügt, das jedes ausgediente Produkt zu 100 % recycelt und als Rohstoff verwendet. Das Recyclingprogramm muss auch für Ihren Standort gelten. Bevor Sie diese Gutschrift blind annehmen, fragen Sie den Hersteller nach detaillierten Informationen zu seinem Recyclingprogramm und achten Sie dabei besonders darauf, wie er sicherstellt, dass 100 % der Produkte an ihn zurückgegeben werden und nicht auf einer Mülldeponie landen.
-
Manchmal schließen PEPs Komponenten aus, die man erwarten würde, und wecken so die Erwartung, dass ein Hersteller einen deutlich geringeren Fußabdruck hat als ein anderer. Beispielsweise kann ein USV-PEP Batterien ausschließen. In den meisten Fällen schließen Schaltanlagen- oder Schalttafel-PEPs Leistungsschalter aus. Um diesen Fehler zu vermeiden, lesen Sie den gesamte PEP durch und notieren Sie, was ausgeschlossen ist.
Sonstige zu bewertende Kriterien
Die folgenden Kriterien sind bei ähnlichen Produkten schwieriger zu beurteilen und zu vergleichen. Einige dieser Informationen helfen dem Käufer jedoch bei seiner endgültigen Kaufentscheidung.
-
Dabei handelt es sich um die Fähigkeit eines Produkts, „über einen langen Zeitraum ohne nennenswerte Qualitäts- oder Wertminderung zu existieren“. Im Wesentlichen gilt: Je länger ein Produkt seine Aufgabe mit geringem Wartungsaufwand und minimalem Verschleiß erfüllt, desto nachhaltiger ist es (vorausgesetzt, es ist auch effizient und relevant). Wenn Sie das Produkt längerfristig ersetzen müssen, verschieben Sie die damit verbundenen Ressourcen, die für die Herstellung und den Vertrieb erforderlich sind, sowie die Auswirkungen der Entsorgung des alten Produkts. Die Modularität kann auf zwei Arten ein effektiver Konstruktionsansatz zur Verbesserung der Haltbarkeit sein. Erstens: Wenn ein Produkt modular ist, können Sie das ausgefallene Modul reparieren, indem Sie es durch ein neues austauschen, anstatt das gesamte Produkt zu ersetzen. Zweitens ermöglichen standardisierte Module den Herstellern eine schnelle Verbesserung der Zuverlässigkeit von Modulen im Vergleich zu einem gleichwertigen nicht modularen Produkt. Das bedeutet, dass weniger Reparaturen nötig sind und folglich weniger Abfall auf der Mülldeponie landet. Beispiele für modulare Produkte sind ausfahrbare Schaltanlagen und skalierbare USV-Systeme (austauschbare Strom- und Batteriemodule).
Bei Produkten mit Komponenten, die „verbrauchbar“ sind (z. B. Luftfilter), bedeutet Haltbarkeit auch, dass der Hersteller Ersatzteile und Wartungsservices für die gesamte Lebensdauer des Produkts anbietet. Mit diesen Informationen können Entscheidungsträger zuversichtlicher bei der Auswahl von Produkten mit niedrigeren Gesamtbetriebskosten (Total Cost of Ownership, TCO) sein, insbesondere in Fällen, in denen die Vorabkosten eines Produkts viel geringer sind als die des anderen. Die Bewertung der Haltbarkeit basiert auf Normen wie der europäischen Norm CSN EN 45552, der allgemeinen Methode zur Bewertung der Haltbarkeit energieverbrauchsrelevanter Produkte.
-
Damit wird beschrieben, inwieweit ein Produkt reparierbar ist. Ebenso wie die Haltbarkeit ermöglicht die Reparatur eines Produkts, dass es länger im Einsatz bleibt und dadurch seine Nachhaltigkeit verbessert. Die Reparaturfähigkeit wird durch die europäische Norm CSN EN45554 „Allgemeine Methoden zur Bewertung der Fähigkeit zur Reparatur, Wiederverwendung und Modernisierung energiebezogener Produkte“ abgedeckt. Die Reparaturfähigkeit ist auch ein Hinweis auf die einfache Reparatur des Produkts. Bei Schaltanlagen beispielsweise wird die Reparaturfähigkeit durch modulare Komponenten erheblich verbessert. Weitere Beispiele sind der Einsatz von Software, um den Benutzer darüber zu informieren, welches Untersystem ausgefallen ist, die Verwendung standardisierter Teile und Befestigungselemente sowie der einfache Zugang zu den am häufigsten ausgetauschten Teilen.
-
Darunter versteht man die Möglichkeit, ein ausgedientes Produkt entweder direkt oder über einen Dienstleister an den Hersteller zurückzusenden. Das Ziel der Rücknahme besteht darin, den größtmöglichen Wert aus Altprodukten zu ziehen, anstatt sie auf eine Mülldeponie zu werfen, was zu einer weiteren Verschwendung von Ressourcen führt. Wenn Hersteller die Rücknahme eines ausgedienten Produkts vereinfachen, steigert dies die Beteiligung an 5R-Programmen (Reparatur, Aufarbeitung, Wiederaufbereitung, Wiederverwendung und Recycling) erheblich und bietet den Herstellern mehr Möglichkeiten, die Lebensdauer bestehender Produkte durch die Erhöhung der Lagerbestände von Ersatzteilen und generalüberholten Geräten zu verlängern. Nicht verwertbare Produkte oder Komponenten können dann ordnungsgemäß recycelt werden.
Damit ein Produkt eine „Rücknahme“-Leistung in Anspruch nehmen kann, muss der Hersteller das Produkt für die Rücksendung an einen oder mehrere seiner Dienstleister genehmigen. Das bedeutet, dass der Hersteller einen Prozess für die Rückgabe am Ende der Lebensdauer zwischen dem Benutzer und den Dienstleistern oder direkt an die Einrichtungen des Herstellers entwickelt hat. Dazu gehört auch, dass das Personal, das die Produkte erhält, in der Verarbeitung geschult ist. Durch die Rückgabe eines ausgedienten Produkts kann der Benutzer möglicherweise auch Anspruch auf Upgrades auf neue Produkte haben.
RFP-Anforderung (Request for Proposal)
Unternehmen, die ihre Beschaffungsprozesse um Nachhaltigkeitsanforderungen ergänzen möchten, stehen vor der Herausforderung, Umweltdaten von ihren Lieferanten zu sammeln. Bei vielen Herstellern stehen diese Informationen nicht zur Verfügung. Andere Hersteller verfügen möglicherweise über einige Informationen, jedoch in unstrukturierter Form. Schließlich werden die Hersteller die Daten zur Umweltverträglichkeit ihrer Produkte transparent und online verfügbar machen. Die Einkaufsabteilungen können dies jedoch beschleunigen, indem sie PEPs (und EPDs im Allgemeinen) zu einem erforderlichen Bestandteil ihres RFP-Prozesses machen (siehe Endnote 10). Während die Prozesse von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind, ermöglicht Ihnen die Anforderung, einen PEP einzureichen, nicht nur einen quantitativen Vergleich der Umweltverträglichkeit, sondern signalisiert auch, dass der Hersteller es mit der Umweltverträglichkeit ernst meint.
Schneider Environmental Data Program
-
Das Programm liefert transparentere Daten über den gesamten Produktlebenszyklus. Diese detaillierten Umweltinformationen zu den Produkten übertreffen die bestehenden gesetzlichen Anforderungen und erfüllen die steigenden Erwartungen der Kunden.
-
Das Programm umfasst fünf Datenkategorien, die jeweils einer Phase des Produktlebenszyklus entsprechen. Mit über dreißig Datenpunkten mit Tooltipps können Sie das Environmental Data Program leicht verstehen und fundierte Entscheidungen treffen.
-
Das Programm ermöglicht Ihnen, faktenbasierte Entscheidungen zu treffen und dabei zuverlässige und detaillierte lebenszyklusbezogene Datenpunkte zu nutzen. Sie werden in der Lage sein, Ihr eigenes Wertversprechen zu differenzieren, indem Sie sich für nachhaltigere Optionen entscheiden. Dazu können Sie Ihren eigenen ökologischen Fußabdruck sowie Ihre Bemühungen zur Reduzierung der CO2-Emissionen genau bewerten und darüber Bericht erstatten.
Fazit
Obwohl es auch andere Auswirkungen auf die Umwelt gibt, wie zum Beispiel den Beitrag zur Erschöpfung der Bodenschätze, konzentriert sich dieser Leitfaden hauptsächlich auf Kohlenstoffemissionen als Mittel zur Bewertung der ökologischen Nachhaltigkeit eines Produkts. Kennzeichnungen von Typ III, also Umweltproduktdeklarationen (EPDs), sind ein wichtiges Instrument zur quantitativen Bewertung der Umweltauswirkungen eines Produkts. Diese Dokumente basieren auf den ISO-Normen und wurden validiert. Die Hersteller müssen nicht nur Produktumweltdaten für ihre Kunden leicht zugänglich machen, sondern auch leicht verständlich machen, da EPDs im Allgemeinen zu kompliziert und schwer zu befolgen sind. Die Hersteller sollten ihren Kunden nicht nur die Umweltdaten zu den Produkten leicht zugänglich machen, sondern diese auch leicht verständlich gestalten, da EPDs im Allgemeinen zu kompliziert und schwer zu befolgen sind. Zusätzlich zu den Kennzeichnungen von Typ III werden auch die Kennzeichnungen von Typ I von Dritten überprüft und sind für bestimmte Leistungskennzahlen wie die Energieeffizienz nützlich. Die Kennzeichnungen von Typ II sind selbsterklärend, können jedoch hilfreich sein, wenn der Hersteller die zugrunde liegende Dokumentation zur Verfügung stellt, die seine Glaubwürdigkeit gewährleistet.
Obwohl EPDs als Standard gedacht sind, können sie von Hersteller zu Hersteller und von Produktkategorie zu Produktkategorie variieren. Ein Produktumweltprofil (Product Environmental Profile, PEP) ist eine Version einer EPD zur Verwendung mit Elektro- und Elektronikgeräten (EEE) und HLK-Produkten, die bestimmten Produktkategorieregeln (Product Category Rules, PCRs) folgen. Das PEP-Datenblatt sollte den Namen, das Gewicht und die Funktion des Produkts sowie wichtige Indikatoren für die Umweltauswirkungen enthalten, darunter den „Beitrag zur globalen Erwärmung“, also den CO2-Fußabdruck für fünf Phasen des Lebenszyklus: Herstellung, Vertrieb, Installation, Nutzung und Lebensende. Beim Vergleich von Produkten ist es für die Verbraucher verlockend, einfach nur den gesamten CO2-Fußabdruck zu vergleichen, aber das ist nicht immer so ein genauer Vergleich wie bei Äpfeln mit Äpfeln. Wir empfehlen den Verbrauchern, jede der fünf Lebenszyklusphasen zu vergleichen und auf die Unterschiede bei Emissionsfaktoren, Nutzungsprofilen, enthaltenen Komponenten, Nachweisen von Angaben und Definitionen zu achten.
Schneider Electric hat beschlossen, mit der Einführung des Environmental Data Program noch einen Schritt weiter zu gehen. Dieses Programm geht über die CO2-Daten hinaus und sorgt für Umwelttransparenz, sodass die Kunden noch fundiertere Entscheidungen treffen können.
Endnotizen
1. FashionUnited, 42 Prozent der Unternehmen übertreiben ihre Nachhaltigkeitsaussagen, heißt es in einem neuen Bericht2/2021
[2] Adweek, Angesichts der Skepsis der Verbraucher gegenüber Nachhaltigkeit treffen Marken auf Leitlinien zur Beendigung von Greenwashing, 4/2022
[3] The Intercept, Der Flaschenwasser-Riese BlueTriton gibt zu, dass Behauptungen über Recycling und Nachhaltigkeit „aufgeblasen“ sind, 4/2022
[4] TFL, H&M wird wegen „irreführender“ Nachhaltigkeitsmarketing- und Produkt-Scorecards verklagt7/2022
[5] Eine Produktkategorie kann nur über einen Programmbetreiber verfügen.
[6] ISO 14025:2006 Umweltzeichen und -erklärungen – Umwelterklärungen von Typ III – Grundsätze und Verfahren
[7] Dies gilt nur für Business-to-Business-Produkte.
[8] Ein Emissionsfaktor ist die Menge der Kohlenstoffemissionen pro MWh erzeugter Elektrizität. Multipliziert man diesen Faktor (kg CO2e/MWh) mit der verwendeten Energie (MWh), erhält man die gesamten CO2e-Emissionen.
[9] M. Bach & L. Breuer, An institutional analysis of EPD programmes and a global PCR registry, 2014, S. 1.
[10] Während sich dieses Whitepaper auf die ökologische Nachhaltigkeit konzentriert, sollte der RFP-Prozess auch soziale Aspekte und Governance (ESG) berücksichtigen.