FAQs durchsuchen
Welche Bedeutung haben die Zustände der beiden LEDs der Ethernet-Erweiterung SR3NET01BD ?
Die Zustände jeder LED sowie deren Bedeutungen sind nachfolgend aufgeführt.
LK/ACT 10/100 (Link / Active 10 Mbit/s / 100 Mbit/s)
- aus: keine Ethernet-Verbindung
- grün leuchtend: Ethernet-Verbindung mit 100 Mbit/s
- grün blinkend: Datenaustausch mit 100 Mbit/s
- gelb leuchtend: Ethernet-Verbindung mit 10 Mbit/s
- gelb blinkend: Datenaustausch mit 10 Mbit/s
STS ( Synchronous Transport Signal )
- permanent an: Ethernet-Erweiterung spannungsversorgt und bereit für die Kommunikation
- schnell blinkend: Ethernet-Kommunikation in der Initialisierungsphase
- 4-maliges Blinken: doppelte IP-Adresse im Netzwerk erkannt
- 5-maliges Blinken: Erhalt der IP-Adresse läuft (in der normalen Betriebsart oder vor dem Übergang in den Fehlermodus)
- 6-maliges Blinken: Erhalt der IP-Adresse läuft nach Übergang in den Fehlermodus
Veröffentlicht für:Schneider Electric Österreich
Weitere Produktinformationen
Bereich:
Weitere Produktinformationen
Bereich: