Mit dem Modular Power Revitalization Service (MPRS) hat Frau Schmitt eine perfekte Möglichkeit gefunden, ihre Ziele in der modernen Welt zu erreichen. Erfahren Sie, wie Sie die Lebensdauer Ihrer modularen USV zuverlässig verlängern und Ihre kritische Infrastruktur erhalten können, während Sie gleichzeitig den Wert Ihrer Investition maximieren.
Vorteile
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/57951/900/SE-StLouis-0056-490x280.jpg)
Geringere Gesamtbetriebskosten durch Aufrüstung und proaktiven Austausch von Teilen.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/59608/900/485453354-490x280.jpg)
Sicherheit durch das Wissen, dass Ihre veraltete Infrastruktur geschützt ist und nach den Spezifikationen des Herstellers arbeitet.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/40150/900/SE-StLouis-0022-490x280.jpg)
Weniger Ausfallzeiten und Wartungseinsätze durch proaktiven Austausch alternder Komponenten.
Was ist unser Modular Power Revitalization Service?
Auf einen Blick
Der Modular Power Revitalization Service sorgt für den günstigen und vorbeugenden Austausch kritischer Komponenten zur zuverlässigen Verlängerung der Lebensdauer einer modularen unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV).
Einzelheiten zum Service
- Aufrüstungen mit den neuesten Systemtechnologien möglich
- Austausch kritischer modularer Komponenten durch unsere zertifizierten Techniker
- Umweltverträgliche Entsorgung alter Komponenten
- Einjähriger Advantage Service Plan
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
EcoStruxure Asset Advisor: CLOUDBASIERTER REMOTE MONITORING SERVICE
EcoStruxure Asset Advisor sorgt für maximalen Schutz Ihrer kritischen Anlagen durch intelligente Alarmmeldungen, Fehlerbehebung aus der Ferne und datengestützte Erkenntnisse von Experten mit Überwachung rund um die Uhr – so erhalten Sie Informationen und Daten in Echtzeit direkt auf Ihr Smartphone.