Die revolutionäre MS-Schaltanlage SM AirSeT bildet den Anfang eines mutigen Wechsels von SF₆-Gas hin zum besten Gas: reine Luft.
Sie basiert auf dem alten SM6-Schaltfeld mit einer installierten Basis über 1,5 Mio. und nutzt bewährte und zuverlässige Vakuumtechnologie bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung aller Funktionen und Konnektivität für einen kompromisslosen Ansatz.
Sie basiert auf dem alten SM6-Schaltfeld mit einer installierten Basis über 1,5 Mio. und nutzt bewährte und zuverlässige Vakuumtechnologie bei gleichzeitiger Aufrechterhaltung aller Funktionen und Konnektivität für einen kompromisslosen Ansatz.
Erfahren Sie, wie Kunden die SF₆-freie Technologie nutzen
SM AirSeT-Funktionen
![](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/151825/900/SM-AirSeT-IC-1920x1012.jpg)
-
Grüne Schaltung
1Reine Luft- und Vakuumtechnologie (Unterbrechung mit Shunt-Vakuumsystem) -
CompoDrive-Schaltmechanismus
2Entwickelt aus High-Tech-Composite-Materialien und bietet eine verbesserte mechanische Lebensdauer für bis zu 10.000 Betätigungen. -
Angebotsbereich
3Schalter, Leistungsschalter, Messung, Hochführung und die einzigartig nachhaltige Lasttrennschalter-Sicherung. -
Leistungsschalterüberwachung
4Überwachen Sie den Verschleiß von Leistungsschaltern in Echtzeit und werden Sie darüber informiert, wann der beste Zeitpunkt für die Wartung ist. -
Thermische Überwachung
5Drahtlose thermische Sensoren zur Überwachung der Qualität der Stromanschlüsse, zur Diagnose potenzieller Fehler, zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Brandrisiken. -
Umgebungsüberwachung
6Drahtlose Feuchtigkeitssensoren zur Überwachung der Umgebungsbedingungen, zur Vermeidung einer schnellen Alterung und zur Optimierung der Wartungskosten. -
QR-Code
7Schnelle Verbindung mit SM AirSeT, Zugriff auf das digitale Logbuch, Handbücher und Support, um Betriebszeit und Aufwand zu sparen. -
Störlichtbogenerkennung
8Optische Sensoren, die es dem Relais und dem Leistungsschalter ermöglichen, schnell Störlichtbögen zu löschen, wodurch das Risiko von Bediener- und Anlagenschäden bei Störlichtbögen reduziert wird. -
Nahe Steuerung
9Bedienen Sie SM AirSeT mit einem Fingertippen von einem intelligenten Gerät aus, damit Bediener einen sicheren Abstand einhalten können.
Grüne Schaltung
1Reine Luft- und Vakuumtechnologie (Unterbrechung mit Shunt-Vakuumsystem)
CompoDrive-Schaltmechanismus
2Entwickelt aus High-Tech-Composite-Materialien und bietet eine verbesserte mechanische Lebensdauer für bis zu 10.000 Betätigungen.
Angebotsbereich
3Schalter, Leistungsschalter, Messung, Hochführung und die einzigartig nachhaltige Lasttrennschalter-Sicherung.
Leistungsschalterüberwachung
4Überwachen Sie den Verschleiß von Leistungsschaltern in Echtzeit und werden Sie darüber informiert, wann der beste Zeitpunkt für die Wartung ist.
Thermische Überwachung
5Drahtlose thermische Sensoren zur Überwachung der Qualität der Stromanschlüsse, zur Diagnose potenzieller Fehler, zur Reduzierung von Ausfallzeiten und Brandrisiken.
Umgebungsüberwachung
6Drahtlose Feuchtigkeitssensoren zur Überwachung der Umgebungsbedingungen, zur Vermeidung einer schnellen Alterung und zur Optimierung der Wartungskosten.
QR-Code
7Schnelle Verbindung mit SM AirSeT, Zugriff auf das digitale Logbuch, Handbücher und Support, um Betriebszeit und Aufwand zu sparen.
Störlichtbogenerkennung
8Optische Sensoren, die es dem Relais und dem Leistungsschalter ermöglichen, schnell Störlichtbögen zu löschen, wodurch das Risiko von Bediener- und Anlagenschäden bei Störlichtbögen reduziert wird.
Nahe Steuerung
9Bedienen Sie SM AirSeT mit einem Fingertippen von einem intelligenten Gerät aus, damit Bediener einen sicheren Abstand einhalten können.