Mit den Installationsservices von Schneider Electric profitieren Sie von unserer jahrelangen Erfahrung in der Planung und Umsetzung komplexer Infrastrukturlösungen.
Vorteile
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/44559/900/82A3323-490x280.jpg)
Präzise Montage sorgt dafür, dass die Systeme entsprechend den Spezifikationen der Hersteller montiert sind und arbeiten.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/11660/900/Star2017_07-490x280.jpg)
Effiziente Installation garantiert den korrekten Betrieb des Systems und sorgt für Konformität mit den Bedingungen der Herstellergarantie.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/47167/900/178984375-490x280.jpg)
Speziell zertifizierte Ingenieure setzen Ihre Ressourcen frei, sodass Sie sich auf Ihr Kerngeschäft konzentrieren können.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/11183/900/RF32844486-490x280.jpg)
Zuverlässigkeit verhindert potentielle Probleme und reduziert/eliminiert teure Ausfallzeit. Sie gewährleistet außerdem die Konformität mit den Herstellervorschriften und eliminiert das Risiko fehlerhafter und unsicherer Anlagen.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/45054/900/IMGL0342-490x280.jpg)
Die aktive Einbeziehung der Kunden ermöglicht Ihnen, Ihre Mitarbeiter bezüglich der erweiterten Betriebs- und Wartungsmöglichkeiten zu schulen
Umfang unserer Installations-Services für Serverräume und RZ:
Montage-Service
Ein wichtiger Teil der gesamten Produktbereitstellung. Dieser Service stellt dem Kunden zertifiziertes Servicepersonal vor Ort zur Verfügung, um die ordnungsgemäße Montage Ihrer USV/PDU und/oder Ihres Kühlsystems zu gewährleisten.
Inbetriebnahme-Service
Ein wichtiger Teil der gesamten Produktbereitstellung Ihrer USV/PDU und/oder Ihres Kühlsystems. Dieser Service bietet den zertifizierten Servicetechniker von Schneider Electric, der alle Funktionalitäten Ihrer Anlage in allen Betriebsarten aktiviert und überprüft. Es gibt Ihnen auch die Sicherheit, dass die Lösung gemäß unseren Standards und Spezifikationen ordnungsgemäß in Betrieb genommen wurde.
Spezielle Tätigkeiten
Vor der Inbetriebnahme
- System-/Umwelt- & Service-Anforderungsprüfung
- Installation Check
Inbetriebnahme
- Prüfung der Elektrik
- Systembetrieb und Prüfungen
- System Set-Up
- Überprüfung von Zusatzkomponenten
- Basic Operator Training
- Dokumentation
Montage
- Positionierung
- Montage und Abnahmeinspektion
Die Preise für das Standard-Equipment und den Standard-Leistungsumfang sind sofort verfügbar.
Nach Kundenanforderungen gestaltete Produkte und Abweichungen vom Standard-Leistungsumfang werden auf Projektbasis berechnet.
Nach Kundenanforderungen gestaltete Produkte und Abweichungen vom Standard-Leistungsumfang werden auf Projektbasis berechnet.