Stellen Sie sich den Herausforderungen der Netzwerkintegration mit einem renommierten Anbieter von IT-Lösungen an Ihrer Seite. Zu unseren Services gehören Standardisierung, Konsolidierung und Integration zahlreicher Geräte, Technologien, Standorte und Workloads für eine bessere Leistung und Verfügbarkeit der Systeme. Wir unterstützen Sie bei der Umstellung Ihres Netzwerks von alt auf neu bei minimaler Unterbrechung Ihrer Betriebsabläufe.
Vorteile
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/27064/900/Cellean_6-490x280.jpg)
Wichtige Prozesse, die die Migration und Konsolidierung Ihrer Serverräume und RZ betreffen, werden sicher integriert, so dass die kontinuierliche Produktivität Ihres Unternehmens garantiert ist.
![Schaltanlagenbauer mit Tablet](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/20851/900/G9A0296-490x280.jpg)
Daten aus unterschiedlichen Quellen werden präzise konsolidiert, damit Ihr Unternehmen besser mit Informationen versorgt ist, und angemessene, schnelle Entscheidungen getroffen werden können.
![Mann im Datacenter mit Tablet, Datacenter-Management, Datacenter-Betrieb.](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/58351/900/42-37286232-490x280.jpg)
Netzwerkintegration
Einzelheiten zum Service
Von der Servermigration über das Kabelmanagement im Datacenter bis hin zur Softwareinstallation und -konfiguration können unsere Global Services Netzwerk-Integrationstechniker Sie bei allen Aufgaben unterstützen, die mit Ihrem Umzug auf ein neues System verbunden sind.
Dank unserer Erfahrung als Anbieter von IT-Lösungen können wir die Rack-Konfiguration planen und die tatsächliche Server-Migration und das Kabelmanagement für Sie durchführen. Dies stellt sicher, dass Ihre Lösung für einen optimalen Luftstrom und eine optimale Leistung konfiguriert ist.
Die Installation Ihrer Managementsoftware durch unsere zertifizierten Software-Ingenieure gewährleistet die ordnungsgemäße Integration in Ihr bestehendes Monitoringsystem, sodass Sie Ihr Netzwerk so überwachen können, wie Sie es benötigen.