Nutzen Sie standardisierte Prozesse, Kompetenzen, Tools und Methoden, um Projektanforderungen zu erfüllen.
Unsere Projektmanagement-Services ermöglichen eine verbesserte Kalkulation, Planung und Projektdefinition. Dies ermöglicht eine schnellere Ausführung durch Wiederverwendung gängiger Prozesse und Templates, weniger Projektprobleme durch pro-aktives Management und verbesserte organisatorische Entscheidungsprozesse durch effektivere Kommunikation.
Unsere Projektmanagement-Services ermöglichen eine verbesserte Kalkulation, Planung und Projektdefinition. Dies ermöglicht eine schnellere Ausführung durch Wiederverwendung gängiger Prozesse und Templates, weniger Projektprobleme durch pro-aktives Management und verbesserte organisatorische Entscheidungsprozesse durch effektivere Kommunikation.
Vorteile
![Schaltanlagenbauer mit Tablet](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/20851/900/G9A0296-490x280.jpg)
Effizienz beim Projektabschluss
Der Projektmanagement-Service bietet einen Projektplan, der leicht einzuhalten ist und das Projekt durch intelligenteres Arbeiten ohne Verzögerungen und Zusatzkosten zum Abschluss bringt.
Der Projektmanagement-Service bietet einen Projektplan, der leicht einzuhalten ist und das Projekt durch intelligenteres Arbeiten ohne Verzögerungen und Zusatzkosten zum Abschluss bringt.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/32311/900/IP-Camera-Test-490x280.jpg)
Höhere Effizienz
Die Best Practices und der methodische Ansatz des Projektmanagements garantieren, dass das Projekt pünktlich abgeschlossen wird und im Budget bleibt.
Die Best Practices und der methodische Ansatz des Projektmanagements garantieren, dass das Projekt pünktlich abgeschlossen wird und im Budget bleibt.
![Geschäftsmann mit Tablet](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/16920/900/484046213-490x280.jpg)
Kundenspezifischer Service
Professionelles Management Ihrer Lösung von der Planung bis zur Umsetzung entsprechend Ihren Anforderungen.
Professionelles Management Ihrer Lösung von der Planung bis zur Umsetzung entsprechend Ihren Anforderungen.
Umfang unserer Installationsservices für Serverräume und RZ:
Zertifizierter Projektmanager
Sorgt dafür, dass allgemein anerkannte Projektmanagement-Tools, Techniken und Verfahren eingesetzt werden, um die Aufgabe rechtzeitig und ohne Budgetüberschreitung abzuschließen.
Entwicklung und Verwaltung eines Installationsplans für Lösungen
Bietet eine komplette und integrierte Managed Solution, die Entwurfs-, Akquisitions- und Implementierungsphasen sowie Projektabschluss umfasst.
Planung von qualifiziertem und zugelassenem Servicepersonal
Sorgt dafür, dass Arbeitskräfte mit den entsprechenden Kenntnissen zur richtigen Zeit vor Ort sind, um Ihre Lösung gemäß den Herstellerspezifikationen zu installieren.
Kundenspezifische Baustellendokumentation
Bietet ein Portfolio von projektbezogenen Dokumentationen, wie zum Beispiel Inspektionen, Sicherheitsprotokolle und anderer Baustellenunterlagen.