Vorteile

Unser Komplettpaket zum Festpreis: inklusive USV-Batterien, Arbeits- und Reiskosten unserer Techniker, Entsorgung der alten Batterien – alles zu einem Paketpreis

Höchste Qualität und maximale Zuverlässigkeit: hochwertige Komponenten, die speziell für die maximale Zuverlässigkeit Ihres Systems entwickelt und aktualisiert werden.

Spezialisierte zertifizierte Service-Experten: zur Vermeidung von Ausfallzeiten, kostspieligen Reparaturen und Zeitaufwand für die Behebung von Problemen durch ein proaktives Wechseln der USV-Batterien
Unser Batterieaustauschdienst umfasst:
Batterieaustausch
Umfassender Batteriewechsel-Service für 3-phasige USV-Systeme, der auch die Arbeit vor Ort und die Entsorgung der alten Batterien beinhaltet.
Modernisierungsservice für das Batteriesystem (Aktualisierung der Batterietechnologie)
Umfassender Umrüstungsservice, speziell für die Aktualisierung der Technologie des Batteriesystems. Zu den Vorteilen gehören eine geringere Grundfläche, weniger Kühlanforderungen und niedrigere Gesamtbetriebskosten.