Zu den Fleet Management Services von Schneider Electric gehören proaktives Remote Monitoring, erweiterte Garantieleistungen sowie ein dediziertes Vertragsmanagement. Kompletter Service für Ihre geographisch verteilten USV:
Vorteile
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/22264/900/185249426-IC-490x280.jpg)
Cloudbasiertes Monitoring zur effektiven Verwaltung Ihrer dezentralen Systeme
Großes Portfolio einphasiger Anlagen, die über Ihre geografisch verteilten Netzwerke und Standorte hinweg einfach überwacht werden können, auch wenn Ihnen zu wenig Ressourcen oder eine begrenzte Zahl an IT-Fachkräften zur Verfügung stehen.
Großes Portfolio einphasiger Anlagen, die über Ihre geografisch verteilten Netzwerke und Standorte hinweg einfach überwacht werden können, auch wenn Ihnen zu wenig Ressourcen oder eine begrenzte Zahl an IT-Fachkräften zur Verfügung stehen.
![Standard-Alternativtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/48551/900/477828372-490x280.jpg)
Sicherheit und ein guter Zustand Ihrer Systeme
Die Fleet Management Services weisen Sie auf jedes mögliche Problem mit Ihrer einphasigen USV hin. Sie erhalten eine hervorragende Leistung und vermeiden alle Sicherheitsrisiken.
Die Fleet Management Services weisen Sie auf jedes mögliche Problem mit Ihrer einphasigen USV hin. Sie erhalten eine hervorragende Leistung und vermeiden alle Sicherheitsrisiken.
![Lächelnder Manager mit Laptop in Produktionsanlage](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/20114/900/603706361-490x280.jpg)
Vorbeugung ungeplanter Ausfallzeiten
Unter Umständen sind Sie nicht im Büro und können nicht auf eine unerwartete Ausfallzeit reagieren. Mit Schneider Electric sind Sie in der Lage, solche Vorfälle zu vermeiden und die Risiken von Stromausfällen zu reduzieren.
Unter Umständen sind Sie nicht im Büro und können nicht auf eine unerwartete Ausfallzeit reagieren. Mit Schneider Electric sind Sie in der Lage, solche Vorfälle zu vermeiden und die Risiken von Stromausfällen zu reduzieren.
Umfang unserer Fleet Management Services:
Cloudbasierter Monitoring-Service
Monitoring und Ereignismeldung bei potentiellen Problemen, dadurch Minimierung von Geschäftsunterbrechungen und Verringerung der mittleren Reparaturzeit (MTTR) im Falle einer Störung.
Remote Troubleshooting
StruxureOn bietet Remote Troubleshooting bei Ereignismeldungen und einen dokumentierten Prozess, wenn eine Instandsetzung erforderlich ist.
Erweiterte Gewährleistung nur für Teile
Wenn ein Austausch oder Ersatz von Teilen erforderlich ist, deckt eine erweiterte Gewährleistung alle Instandsetzungen ab und sorgt dafür, dass während der Vertragslaufzeit keine Zusatzkosten entstehen.
Vor-Ort-Service am nächsten Werktag
Wenn ein Troubleshooting vor Ort erforderlich ist, oder wenn Sie möchten, übernimmt Schneider Electric den Austausch oder Ersatz von Teilen Ihrer Anlage.
Berichterstattung zur Risikominderung
Zugang zu erweiterten StruxureOn-Berichten mit Gerätealter, Batterieereignissen, Batterielaufzeitereignissen und Informationen zum Kapazitäts-/Lebenszyklus-Management, damit Sie zukünftige Aufrüstungen oder Erweiterungen planen können.