Erzielen Sie absolute Sicherheit, da Ihre Systeme zuverlässig und ohne Unterbrechung laufen. Unsere On-Demand-Services, die von zertifizierten Service-Ingenieuren durchgeführt werden, sind für die Vermeidung von Ausfällen ausgelegt. Der proaktive Austausch der Batterien stellt sicher, dass Ihre Batterien länger funktionieren, senkt somit die Kosten und sorgt für kürzere Ausfallzeiten bei gleichzeitiger Gewährleistung der Verfügbarkeit.
Vorteile

Lange Lebensdauer von Batterien
Batterieausfälle sind der Grund für über die Hälfte aller USV-Ausfälle. Batterien sind die größte Schwachstelle Ihrer USV. Deshalb ist eine regelmäßige Wartung der Batterien entscheidend, damit die Ersatzversorgung zuverlässig funktioniert, wenn sie benötigt wird.
Batterieausfälle sind der Grund für über die Hälfte aller USV-Ausfälle. Batterien sind die größte Schwachstelle Ihrer USV. Deshalb ist eine regelmäßige Wartung der Batterien entscheidend, damit die Ersatzversorgung zuverlässig funktioniert, wenn sie benötigt wird.

Vorsorge ist besser als Reparatur
Wechseln Sie kritische Komponenten Ihrer USV- oder Kühlsysteme, wie Kondensatoren und Lüfter, proaktiv aus, bevor sie ausfallen. Für zusätzliche Sicherheit bieten wir außerdem vorbeugende Wartungen und Besuche vor Ort zur Inspektion.
Wechseln Sie kritische Komponenten Ihrer USV- oder Kühlsysteme, wie Kondensatoren und Lüfter, proaktiv aus, bevor sie ausfallen. Für zusätzliche Sicherheit bieten wir außerdem vorbeugende Wartungen und Besuche vor Ort zur Inspektion.

Kein menschliches Versagen mehr beim Betrieb Ihrer kritischen Systeme
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Systems und reduzieren Sie das Risiko von Ausfallzeit. Unsere geschulten Techniker stehen zur Verfügung, um Ihre Systeme am Laufen zu halten, so dass eine maximale Verfügbarkeit garantiert ist.
Verlängern Sie die Lebensdauer Ihres Systems und reduzieren Sie das Risiko von Ausfallzeit. Unsere geschulten Techniker stehen zur Verfügung, um Ihre Systeme am Laufen zu halten, so dass eine maximale Verfügbarkeit garantiert ist.
Unsere Managed Maintenance Services für Stromversorgung umfassen:
Batterieaustausch
Kompletter Batterieaustauschservice (Batterie, Arbeitszeit, Entsorgung)
Austausch von Lüftern
Kompletter Lüfteraustauschservice (Lüfter, Arbeitszeit, Entsorgung)
Präventive Wartung
Vor-Ort-Überprüfung des Systems zur Gewährleistung einer optimalen Leistung und zur Früherkennung von Problemen. Zu den meisten Serviceplänen gehört ein Wartungseinsatz; zusätzliche Vor-Ort-Termine können separat erworben werden.
Austausch von Kondensatoren
Proaktiver Teileaustauschservice, bei dem die bestehenden AC- oder DC-Kondensatoren in einem USV-System ausgetauscht werden. Arbeitszeit, Anreise und Entsorgung inbegriffen; die Kondensatoren müssen separat gekauft werden.
Umfang unserer Managed Maintenance Services für Cooling:
Kältemittelleckageerkennung Externe Wärmeabführung Tiefenreinigung
Besuche vor Ort, um nachzuweisen, dass die Anlage kein Leck aufweist und lokalen Vorschriften entspricht.
Kältemittelleckageerkennung Externe Wärmeabführung Tiefenreinigung
Besuch vor Ort zur gründlichen Reinigung der Anlage zur externen Wärmeabführung.
Wartungsservice für Luftfilter
Besuche vor Ort zur Überprüfung, gründlichen Reinigung oder ggf. zum Austausch aller Abluftfilter der Kühleinheit