Anhand einer Bewertung und Analyse Ihres Data Centers oder Ihres Netzwerkschranks vor Ort können Sie einen Plan zur Maximierung der Verfügbarkeit, Verbesserung der Energieeffizienz und Reduktion der energiebezogenen Kosten erstellen.
Vorteile
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
Benchmark-Daten – Analyse Ihrer aktuellen Infrastruktur im Vergleich zu den Best Practices der Branche.
![IT-Techniker programmiert ein Computersystem in einem Serverraum](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
Kundenspezifische Berichte – Darstellung von Wegen zur Kostensenkung sowie zur Erzielung höherer Einsparungen und Rendite mithilfe von kurz- und langfristigem Energiemanagement.
![Mann nutzt die Software Data Center Operation auf einem Tablet](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
Analyse der Zuverlässigkeit – Identifizierung von Bedrohungen, die zu teuren Ausfallzeiten führen können.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
Analyse der Energieeffizienz – Ermittlung der Bereiche mit dem größten Potential für Einsparungen.
![Ein Mitarbeiter zeigt seinem Kollegen, wie man ein Multimeter verwendet, Anlagenverwaltung, Energieeffizienz](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
Analyse der Spannungsversorgung und Kühlung – Detaillierte Beschreibung von Möglichkeiten zur Senkung des Stromverbrauchs und zur Optimierung der Effizienz von Kühlsystemen.
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
Analyse der Kapazität – Empfehlungen zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit.
Umfang unserer Assessment Services für Data Center:
Stromkreisüberwachung
Prüfung und Identifizierung der Stromkreise des Stromverteilsystems Ihrer Serverräume und RZ
Analyse der Kühlung mithilfe von numerischer Strömungsmechanik
Analyse der Luftstrom- und Temperaturmuster in Serverräumen und RZ mit 3D-Szenario zur Simulation von Änderungen der physischen Infrastruktur.
Bewertung des elektrischen Wirkungsgrads
Dokumentation und Analyse der Stromversorgungs- und Kühlungsinfrastruktur von Serverräumen und RZ, um den elektrischen Wirkungsgrad, die Faktoren, die die erreichbare Effizienz einschränken, sowie Optionen/Empfehlungen zur Maximierung der Effizienz zu identifizieren.
EnergySTEP-Bewertung
Beurteilung/Analyse von Serverräumen und RZ oder Netzwerkschränken vor Ort mit Empfehlungen zur Maximierung der Verfügbarkeit, Verbesserung der Energieeffizienz und Reduktion der energiebezogenen Kosten
Bewertung des Netzwerkraums
Dokumentation/Analyse der physischen Infrastrukturkomponenten von Netzwerkschränken und Empfehlungen zur Erhöhung der Verfügbarkeit
Bewertung von Spannungsversorgung und Kühlung
Dokumentation/Analyse der physischen Infrastruktur der Serverräume und RZ mit Empfehlungen zur Erhöhung der Kapazität, Ausnutzung und Verfügbarkeit