Heutzutage sehen sich die meisten Unternehmen nach wie vor mit Datenproblemen konfrontiert, die ihren Energie- und Nachhaltigkeitsansatz einschränken. Sie benötigen genaue, vollständige Daten, um Transparenz zu gewährleisten, die Entscheidungsfindung zu beschleunigen und Ergebnisse in Ihrem gesamten Unternehmen zu erzielen.
![person using a smartphone](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/244109/900/portable_bd-IC-1800x900.jpg)
Digitales Datenmanagement übernimmt das Steuer
In einer digitalen Welt wächst der Datenzugriff rasant. Eine gute Strategie für die Erfassung und das Verständnis von Daten ist entscheidend.
![man looking at computer screen with stats chart](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/235267/900/536907965x2-1800x900.jpg)
Maximierung der Rendite von Unternehmensdaten
In einer dezentralen Arbeitswelt benötigen Sie jederzeit und überall Informationen. Fernanalysen und -optimierung maximieren Ihre Unternehmensdaten.
Einbringen KI-gestützter Beratungslösungen in Ihre Energie- und Nachhaltigkeitsprogramme
KI ermöglicht es Unternehmen, mehr Wert aus Datenbanken zu ziehen und so eine Energie- und Nachhaltigkeitsstrategie auf Grundlage einer genauen und eingehenden Analyse zu erstellen. Optimieren Sie den Verbrauch und die Reduzierung von Ressourcen mit den gemeinsam von KI und Experten bereitgestellten Informationen. Wir implementieren individuelle Datenerfassungsmethoden, um Ihre Daten zu sammeln und zu aggregieren. So gewährleisten wir genaue und zuverlässige Daten, die Sie dabei unterstützen, mit Zuversicht fundierte Entscheidungen zu treffen.
Echte Zusammenarbeit mit allen Interessenvertretern erreichen
Ihre internen und externen Interessenvertreter benötigen Daten aus Nachhaltigkeits- und Energieberichten, die zu ihren individuellen Zielen passen. Unabhängig von der Zielgruppe funktionieren die Daten in Resource Advisor, unserer preisgekrönten, cloudbasierten Energiemanagementsoftware, für alle.
Mehr Erfolge bei Energie und Nachhaltigkeit
![Geschäftsmann mit Mobiltelefon in Bürogebäude](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
Energie intelligenter einkaufen
![Autoteile in einer Automobilfabrik](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Energie effizient nutzen
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
Nachhaltiges Wachstum fördern
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)