Ein globales Unternehmen benötigt eine Strategie zur Energierisikoverwaltung, die für jeden einzelnen Energiemarkt geeignet ist. Darüber hinaus sollte der Plan sowohl auf kurz- als auch auf langfristige strategische Beschaffungsinitiativen abgestimmt werden. Eine einheitliche Risikomanagementstrategie für Rohstoffe reicht nicht mehr aus. Unternehmen müssen jetzt Risikovermeidung und Risikoakzeptanz ausgleichen, um Risikovorteile zu erzielen.
![nuclar power plant](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/236107/900/LEM_004-1800x900.jpg)
Globale Prognosen 2018
Im Jahr 2017 sah der Kohlemarkt eine Erholung. Doch im Jahr 2018 könnten viele Kohlekraftwerke ihre letzten kWh erzeugen.
![An old age lady talking to someone on a phone call](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/235902/900/Manage_Hidden_Energy_Costs-IC-1800x900.jpg)
Versteckte Energiekosten suchen
Da Energie und Daten fließen, entwickelt sich der heutige Energiemarkt schneller denn je.
Wir schützen Ihre Position in globalen Energiemärkten
Es gibt zahlreiche Strategien und Instrumente für das Rohstoffrisikomanagement. Schneider Electric verwendet strategische und dynamische Methoden als Grundlage für Ihre Strategie und perfektioniert sie dann auf der Grundlage Ihrer individuellen Risikobereitschaft.
Die andere Seite des Risikos: Belohnung
Sie können nur dann Energieeinkaufsinitiativen mit Vertrauen durchführen, wenn Sie eine individuelle Strategie zum Energierisikomanagement haben, die auf Ihrer einzigartigen Risikotoleranz basiert. Zu wissen, dass die andere Seite des Risikos die Belohnung ist, und eine echte Transparenz der Marktentwicklungen zu haben, sorgt dafür, dass Ihre Strategie zur Energiebeschaffung Ergebnisse liefert.
Mehr Erfolge bei Energie und Nachhaltigkeit
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Daten darstellen
![Autoteile in einer Automobilfabrik](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Energie effizient nutzen
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)