72% der Unternehmen verfolgen aktiv nachhaltiges Arbeiten mit sauberer Energie. Energieeinkäufer und Nachhaltigkeitsmanager von Unternehmen stehen aufgrund des Kundendrucks, der Risikominderung bei zukünftigen Energiepreisen und des Wunsches, die Gesamtenergieausgaben zu senken, mehr denn je unter Druck, diese Bereiche zu durchlaufen. Um diese Ziele zu erreichen, ist eine diversifizierte Energiestrategie in der sich entwickelnden Energielandschaft von heute der Schlüssel für Handels- und Industrieunternehmen.
![A person cycling in some corporate area](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/235362/900/482141963-1800x900.jpg)
Ihre Nachhaltigkeitsstrategie aufbauen
Nachhaltigkeit ist nicht mehr einfach nur ein Nice-to-have, sondern ein Muss. Erfahren Sie, wie Sie Nachhaltigkeitsziele in nachhaltige Ergebnisse umsetzen können.
![image of a bicycle](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/236724/900/ESS_Strategy_Roadmap-IC-1800x900.jpg)
Beantworten Sie die Forderung nach Transparenz im Unternehmen.
Folgen Sie unserer Roadmap, wenn Sie Ihre Nachhaltigkeitsstrategie entwickeln, um die Herausforderungen auf diesem Weg zu meistern.
Wir unterstützen Änderungen des Nachhaltigkeitsverhaltens von Unternehmen.
Da die Zahl der erneuerbaren und nachhaltigen Optionen auf dem Markt steigt, ist es für die Wirtschaft umso einfacher, nachhaltiger zu wirtschaften und die Energiekosten zu senken. Die Navigation durch die komplexe Landschaft kann jedoch eine gewaltige Aufgabe sein.
Einen wirklich nachhaltigen Betrieb schaffen
Ganz gleich, ob Sie bereits auf dem Weg zu einem nachhaltigen Unternehmen sind oder oder gerade erst anfangen, Ihr Unternehmen weiß, dass Nachhaltigkeit in Unternehmen die Zukunft ist. Mit den wichtigsten Nachhaltigkeitskennzahlen und einer Roadmap zur Erreichung Ihrer zukünftigen nachhaltigen Ziele sind Sie optimal aufgestellt, um eine solide Kapitalrendite zu erzielen und Ihre Interessenvertreter mit echten Ergebnissen aus nachhaltigem Handeln zu begeistern.
Mehr Erfolge bei Energie und Nachhaltigkeit
![](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/189413/900/1169057605-590x590.jpg)
Energie intelligenter einkaufen
![Autoteile in einer Automobilfabrik](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Energie effizient nutzen
![Alternativer Standardtext](https://www.se.com/at/de/assets/v2/612/media/17875/900/319495694-490x280.jpg)