Unsere Marken

Willkommen auf der Website von Schneider Electric

Willkommen auf unserer Website.

Mit Motivair ist Schneider Electric führend im Bereich Kühlung

Im Februar 2025 erwarb Schneider Electric eine Mehrheitsbeteiligung an der Motivair Corporation. Damit bekräftigte das Unternehmen sein Engagement für die Bereitstellung erstklassiger Kühllösungen für den globalen Datacenter-Markt. Gemeinsam bieten wir ein umfassendes Portfolio an Kühlsystemen – vom Stromnetz bis zum Chip und vom Chip bis zum Kühler – das die steigende Nachfrage nach IT-Systemen mit hoher Leistungsdichte befriedigt.
A logo for a company

Flüssigkeitskühlung für Datacenter

Wie und warum eine Flüssigkeitskühlung einsetzen?

Die wichtigsten Gründe, warum Betreiber von Datacentern Flüssigkeitskühlung einsetzen sollten – abgesehen von der hohen Leistungsdichte – und wie sie dies umsetzen können.
Whitepaper herunterladen
Two young men located in a place with databases.

Architektur der Flüssigkeitskühlung

Die Flüssigkeitskühlung ist kein Produkt: sondern eine Lösung

Flüssigkeitskühlung erfordert einen innovativen, durchgängigen, aber agnostischen Ansatz. Unser komplettes und breit gefächertes Kühlungsportfolio, von Whitespace bis zur Wärmeableitung, unterstützt Sie bei den nächsten Herausforderungen mit Flüssigkeitskühlung.
 
water bubbles, particles dividing into smaller ones

Die Veränderung durch KI: Herausforderungen und Empfehlungen für die Gestaltung von Datacentern

KI nimmt einen immer größeren Anteil an den Arbeitslasten in Datacentern ein. Berücksichtigen Sie die Auswirkungen der Dichte auf das Design und die Verwaltung von KI-Datacentern.
Whitepaper lesen Öffnet in neuem Fenster.
 

Kontaktieren Sie uns

Füllen Sie bitte das folgende Formular aus, wenn Sie mehr über unsere Forschung oder Lösungen für den Einsatz von Liquid Cooling-Technologien in Ihrem Datacenter oder Edge Computing-Standort erfahren möchten.

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Dieses Feld muss ausgefüllt werden

Please check this box

Problem with captcha verification, please check your connection

Wir unterstützen Sie!

Support Cockpit

Finden Sie Ihr Anliegen in wenigen Klicks oder wenden Sie sich mit komplexen Fragen an unsere Experten

FAQ durchsuchen

Erhalten Sie Antworten auf Ihre Fragen, indem Sie die themenbezogenen häufig gestellten Fragen (FAQs) durchsuchen.

 Öffnet in neuem Fenster.

Bezugsquellen

Finden Sie ganz einfach den nächstgelegenen Händler für Schneider Electric.

 Öffnet in neuem Fenster.

Support kontaktieren

Wenden Sie sich an unser Kundendienstteam, um weitere Informationen, technischen Support, Unterstützung bei Reklamationen etc. zu erhalten.

Vertrieb kontaktieren

Starten Sie Ihre Verkaufsanfrage online, und ein Experte wird sich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Chat

Haben Sie Fragen oder benötigen Sie Hilfe? Wir sind da, um Ihnen zu helfen.

1. Was ist Liquid Cooling für Datacenter?

Liquid Cooling für Datacenter ist eine Lösung, bei der eine Flüssigkeit, in der Regel Wasser, zur Kühlung der elektronischen Komponenten von Servern und anderen Computergeräten eingesetzt wird. Aufgrund der viel besseren Wärmeableitung ist dies eine bessere Methode als die Luftkühlung.

Liquid Cooling ist durch Direct-Chip-to-Chip-Kühlung möglich. Bei dieser Methode zirkuliert das Wasser direkt über die wärmeerzeugenden Komponenten. Eine weitere Option ist die Immersionskühlung, bei der der gesamte Server in eine nicht leitende Flüssigkeit getaucht wird.

2. Was sind die Vorteile von flüssigkeitsgekühlten Servern?

Einer der wichtigsten Vorteile ist die höhere Effizienz und die geringeren Energiekosten im Vergleich zu herkömmlichen luftgekühlten Systemen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Möglichkeit der Einführung von Systemen mit höherer Dichte. Da die Wärmeabfuhr effizienter ist, führt dies zu potenziellen Kosteneinsparungen in Bezug auf Platz und Hardware.

3. Wie können Sie immersive Kühlung in Ihrem Unternehmen einsetzen?

Zunächst ist es wichtig, dass Sie die spezifischen Anforderungen Ihres Datacenters berücksichtigen. Die Immersionskühlung kann eine gute Option für Hochleistungscomputeranwendungen sein, bei denen die Wärmeabfuhr entscheidend ist. Für andere Branchen könnte die Direct-to-Chip-Methode eine bessere Lösung sein. Es ist auch wichtig, die anfänglichen Kosten für das Gerät und die laufenden Wartungsanforderungen zu berücksichtigen.

Insgesamt kann die Immersionskühlung ein nützliches Instrument zur Optimierung der Leistung und Effizienz des Betriebs von Datacentern sein. Aber um sicherzustellen, dass Sie die richtige Art von Kühlsystem für Ihre Bedürfnisse einsetzen, empfehlen wir Ihnen, sich an unsere Experten zu wenden. Von ihnen erhalten Sie zusätzliche Informationen über den Installationsprozess, die Kosten und alle notwendigen Informationen.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.