-
Nous sommes de plus en plus dépendants des appareils électriques pour notre travail, mais aussi pour notre vie quotidienne. Toute perturbation du système électrique peut avoir des conséquences graves et perturber nos activités quotidiennes. Pour éviter les interruptions indésirables, la meilleure solution est de disposer d'un onduleur (alimentation sans interruption, ASI, UPS) afin de protéger les équipements de vos clients et le réseau électrique.
Un onduleur est un outil important qui fournit une alimentation de secours et une protection contre les surtensions pour les équipements connectés.
Les onduleurs peuvent également contribuer à protéger les appareils connectés de vos clients contre les fluctuations de puissance de l'ordre de la milliseconde, qui peuvent entraîner des factures de réparation ou de remplacement coûteuses. -
Les trois principaux types d'onduleurs sont les onduleurs hors ligne, les onduleurs interactifs et les onduleurs à double conversion. Dans un environnement résidentiel, les onduleurs hors ligne et les onduleurs interactifs sont les plus adaptés. Pour comprendre les différences entre ces types d'onduleurs, consultez notre catalogue.
Il est important de choisir le bon onduleur ; vous devez prendre en compte la taille de l'onduleur, l'autonomie de l'onduleur, la puissance (Watts), etc. -
La consommation d'énergie d'un onduleur dépend de son efficacité. L'efficacité d'un onduleur est défini comme le rapport entre la puissance électrique de sortie et la puissance électrique d'entrée. Par exemple, un onduleur ayant un rendement de 96 % produira 96 % de la puissance d'entrée qui chargera les systèmes connectés. Les 4 % restants sont absorbés par l'onduleur et perdus en dissipation thermique. Le rendement varie considérablement en fonction de la charge. Le taux d'efficacité est généralement optimal lorsque le système est chargé à 30-90% de la capacité totale.
![Man in building watches outside the window](https://www.se.com/be/fr/assets/v2/302/media/438748/900/575356901-IC-1920x540.jpg)