Hoe willen wij als Schneider Electric reageren? Door onze klanten te beschermen met noodstroomoplossingen die kritische apparatuur 'always ON' houden. Innovatieve UPS-oplossingen zorgen voor stroomkwaliteit en beschikbaarheid en verminderen sterk het risico op operationele downtime, zelfs wanneer het elektriciteitsnet instabiel is.
Eenvoudig gezegd is een UPS een elektrisch apparaat dat noodstroom levert wanneer de netspanning niet volstaat of uitvalt. Het doet dit door energie te leveren die is opgeslagen in batterijen.
Uiteraard kan een breed scala aan omgevingen hiervan profiteren, in vier hoofdcategorieën: woningen, commercieel, industrieel en IT.
Residentieel
Het ongemak dat een stroomstoring 20 jaar geleden in woningen kon veroorzaken was al niet te onderschatten. Tegenwoordig echter, met de opkomst van smart home-technologie en elektronische apparatuur voor thuiskantoren, zijn de gevolgen van een stroomstoring of volledige uitval in onze huizen veel groter. Ons Easy UPS-assortiment is de ideale oplossing voor elektriciens, aannemers en elektriciteitsdistributeurs met klanten in de residentiële sector.
Commercieel
Natuurlijk zijn ook grote en kleine bedrijven afhankelijk van een stabiele en veerkrachtige stroomvoorziening. Stel je maar de gevolgen voor van een stroomstoring in koelinstallaties van supermarkten, oveninstallaties in een bakkerij of de geldautomaat van je plaatselijke bank. Schneider Electric heeft een brede portfolio van UPS-oplossingen die voorzien in de behoeften van kleine tot grote bedrijven, eenvoudig te installeren en aan te sluiten.
Industrie
In de industriële sector kan een onregelmatige stroomkwaliteit leiden tot aanzienlijke operationele verstoringen. Neem bijvoorbeeld een melkverwerkingsfabriek die tot 5000 liter melk per dag produceert. Kwaliteit en hygiëne zijn essentieel. De conditie van elke afzonderlijke fles is afhankelijk van een geautomatiseerd productieproces. Een dergelijk proces berust op zeer nauwkeurige metingen en tests, die op hun beurt afhankelijk zijn van een stabiele stroombron. Elke stroomstoring of -onderbreking kan leiden tot een partij besmette melk die onmiddellijk moet worden afgekeurd. Voor elektriciens, aannemers en elektriciteitsdistributeurs die gespecialiseerd zijn in de industriële sector heeft Schneider Electric een breed scala aan innovatieve 3-fase UPS-oplossingen.
IT
Last but not least is er de IT-sector, die nauw verbonden is met alle bovengenoemde categorieën. Huiseigenaren, bedrijven en de industrie zijn sterk afhankelijk van de IT-infrastructuur. Een instabiel elektriciteitsnet kan leiden tot schade aan IT-apparatuur, verlies van gegevens en productiviteit. Een sprekend voorbeeld aan de zakelijke kant is de uitvaltijd van datacenters. De gemiddelde kosten van downtime voor een datacenter kan worden geschat op ongeveer € 740.000, wat neerkomt op ongeveer € 8.850 per minuut aan gederfde inkomsten en niet-productieve werknemers. Betrouwbare 1-fase UPS back-up oplossingen elimineren het risico van operationele downtime van IT-apparatuur, zelfs wanneer het elektriciteitsnet instabiel is.