Gemakkelijk te installeren en te upgraden
Modulaire UPS-oplossingen passen perfect binnen het pay for what you need of pay as you grow model. De nieuwe Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) Uninterruptible Power Supply (UPS) is het uithangbord van deze filosofie. We mogen gerust de klemtoon op het woord “Easy” leggen. Het schaalbaar en compact ontwerp maakt het immers ideaal voor kleine en middelgrote datacenters en bedrijfskritische commerciële en industriële toepassingen. Je kan bescheiden beginnen, maar wanneer nodig ook snel uitbreiden.
Gemakkelijk onderhoud
Dankzij een Live Swap van voedingsmodules (3e partij gecertificeerd) vergroot je de capaciteit zonder geplande downtime. De installatie, configuratie, installatie en het onderhoud blijft altijd gebruiksvriendelijk en intuïtief, een grote plus voor aannemers en facility managers, die beperkte tijd hebben om hun projecten uit te voeren.
Het resultaat? Een lage investering met de beste prijs-kwaliteitverhouding.
In de praktijk
Laten we er het voorbeeld bijnemen uit de gezondheidszorg. In deze sector zoekt men volop naar de meest efficiënte manier om kwalitatieve zorg te verlenen aan de patiënt, rekening houdend met een ouder wordende bevolking. Digitale transformatie speelt daarin een steeds grotere rol.
Tegelijkertijd moet men bestand zijn tegen instabiliteit van het elektriciteitsnet. Als de stroom uitvalt, welke redundantie heeft het systeem dan om patiënten veilig te houden en de klinische en operationele systemen zonder onderbreking te laten werken?
Betrouwbare en budgetvriendelijke UPS
Dan heb je een betrouwbare en budgetvriendelijke UPS nodig. Hij beschermt kritieke IT-infrastructuur, maar kan ook op beperkte ruimte kan worden geïnstalleerd en kan meegroeien dankzij het modulair concept. De nieuwe Easy UPS 3-Phase Modular 50-250 kW (400V) beantwoord perfect aan deze vraag
De nieuwe UPS is beschikbaar via onze Channel Partners en maakt deel uit van onze Easy Product Portfolio en het SE Green Premium Program.