Wat valt er te winnen?
Uit ons recent onderzoek blijkt dat het toepassen van de juiste technologieën voor nieuwe gebouwen (digitale efficiënte, warmtepompen, lokaal opgewekte zonne-energie,) tegen 2030 resulteert in 80-90% CO2-reductie in het totale gebouwenbestand! Er is potentieel voor 20-33% energiebesparing in bedrijfspanden, en meer dan 50% in residentiele gebouwen.
Wordt er bij de bouwfase voldoende rekening gehouden met deze mogelijkheden?
Steeds meer, maar het potentieel blijft enorm, met oplossingen die nu voorhanden zijn. Slechts een kwart van de totale kosten van een gebouw zijn terug te brengen tot de constructie. 75% heeft te maken met de operationele kosten. Maar om die zo laag mogelijk te houden, moet je al bij het ontwerp en de bouw van je gebouw nadenken over hoe alle technieken moeten samenwerken. Maar laat het ons niet alleen over nieuwbouw hebben. Want met energiezuinige nieuwbouwprojecten alleen zullen we er dus niet geraken. We moeten ook het bestaande patrimonium aanpakken en energiezuiniger maken.
Welke rol speelt de digitale revolutie hierin?
Digitalisering is een cruciale factor! Een eerste belangrijke stap – en die is zeker nog niet in elk gebouw genomen: begrijpen waar en hoeveel energie je gebruikt en nog belangrijker waar je energie verspilt of verliest. Meten is weten. Maar alleen data verzamelen is niet voldoende, je moet er slim mee aan de slag, door de data te analyseren en om te zetten in bruikbare inzichten die aanzetten tot verdere optimalisaties.
Is deze aanpak enkel voorbehouden voor projecten op grote schaal?
Vandaag zijn Building Management Systems (BMS) voorbehouden voor de grotere gebouwen: denk aan kantoorcomplexen, nutsgebouwen zoals ziekenhuizen en datacenters. Dit gaat in de komende jaren heel snel veranderen. Ook middelgrote en kleinere gebouwen zullen veel meer worden voorzien van zogenaamde BACS (Building Automation Control Systems). Verder zie ik de basisprincipes stilaan doorsijpelen naar de particuliere markt. Ook woningen zullen hun energie slim moeten leren beheren in functie van de noden van de gebruikers en de beschikbaarheid van energie. Dus ook hier zullen we uiteindelijk uitkomen bij Smart and Green, slim en duurzaam.
Zie je de laatste maanden een evolutie bij je klanten?
Jazeker, en ik zag dit opnieuw bevestigd op onze Innovation Summit. Bedrijven komen natuurlijk al sinds lange tijd bij ons met vragen over hoe ze hun gebouwen slimmer, energiezuiniger en minder afhankelijk van olie en gas kunnen maken, maar de huidige energiecrisis heeft duidelijk als een accelerator gewerkt.
Wij willen zijn klanten ondersteunen langs het volledige traject. We kunnen stap voor stap de puzzel samenleggen, over alle fases in de levenscyclus heen (van het ontwerp tot het onderhoud). Voor bedrijven is het immers niet altijd even evident om het volledige plaatje te zien en te weten wat er functioneel nodig is om hun vooropgestelde targets te halen. Daar proberen we hen in te ondersteunen.
Laat dat nu ook zijn wat mij dagelijks voldoening geeft. We nemen onze klanten mee op een traject naar meer efficiëntie en meer duurzaamheid. En zo komen we bij het einde van onze driedelige blogserie weer uit bij het begin: dit is de enige juiste richting voor een krachtig Europa.