Te vaak vergissen IT-teams zich in de grootte en het gewicht van een UPS. Pas wanneer een UPS geïnstalleerd wordt, realiseren ze zich dat er niet genoeg ruimte is. Dit gebeurt vooral wanneer de capaciteitsvereisten 5kVA naderen en een grotere UPS nodig is. Erg vervelend natuurlijk, omdat de UPS van cruciaal belang is voor de bescherming van edge computing-infrastructuur.
Gelukkig is er een oplossing. Nieuwe technologieën zoals wide-bandgap halfgeleiders en lithium-ion batterijen maken het mogelijk een veel hogere dichtheid te leveren in kleinere behuizingen. Bovendien maken wide-bandgap chips apparaten krachtiger en werken ze bij veel hogere temperaturen dan traditionele halfgeleiders. Deze technologie zorgt voor een kleinere omvang en lager gewicht van de apparaten. Lithium-ion batterijen nemen tot 80% minder plaats in dan loodzuur batterijen dankzij hun veel hogere dichtheid.
Grotere behoefte aan high performance computers
De behoefte aan hogere capaciteit neemt toe omdat de gemiddelde dichtheid per rack tussen 2011 en 2020 ongeveer verdrievoudigd is. Dit komt onder meer door krachtige computers en andere technologische ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI), machine learning (ML) en augmented reality (AR).
Deze technologische vooruitgang vergt enorme hoeveelheden verwerkingskracht. Computers halen ontzettend grote hoeveelheden data uit verschillende bronnen, waaronder IoT-apparaten en cloudsystemen.. Waar real-time verwerking en analyse nodig zijn, worden de data verwerkt aan de rand van het netwerk, waarbij de capaciteit dicht bij de databron en gebruikers wordt gebracht om vertraging te voorkomen.
Real-time verwerkingseisen nemen toe in verschillende scenario's. Voorbeelden zijn doorstroommeters op pijpleidingen die het volume van vloeistoffen meten en sensoren die de toestand en prestaties van productieapparatuur volgen.
Of denk aan gezichtsherkenningstechnologie in winkels gekoppeld aan LED-schappen, waarbij via een mobiele app persoonlijke aanbiedingen gestuurd worden naar de smartphones van het winkelend publiek. Een andere toepassing van deze technologie is gezichtsherkenning in stadions. Hiermee kunnen seizoenkaarthouders en VIP's toegang krijgen tot fast lanes, terwijl software voor crowd analytics in combinatie met draadloze technologie de opstoppingen in de menigte helpen verminderen.
Nieuwe UPS-modellen voor edge computing
Nieuwe UPS-modellen met deze technologieën zijn ideaal voor edge computing-implementaties. Dankzij wide-bandgap chips en lithium-ion batterijen zijn de units 30% kleiner, 50% lichter en leveren ze anderhalf keer meer vermogen dan vorige modellen. De units kunnen verticaal of horizontaal geïnstalleerd worden dankzij een draaibaar LCD-scherm, waarbij de cijfers en letters op het scherm naar boven gericht blijven.
Met deze kenmerken maakt dit type UPS het veel gemakkelijker om stroombeheeroplossingen te installeren in edge computing-omgevingen, waar de ruimte steeds kleiner wordt vanwege de hogere compute-eisen. Bedrijven met groeiende edge-omgevingen hoeven dus niet in te leveren op UPS-capaciteit, omdat ze weten dat ze de bescherming hebben die ze nodig hebben als de capaciteitsvereisten groeien. Meer informatie over hoe recente technologische innovaties de UPS-opties verbeteren, is te vinden in de nieuwe e-gids "Three technologies to address UPS challenges at the edge".