Onze merken

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Welkom op de website van Schneider Electric

Welkom op onze website.

Ontdek onze productcategorieën voor laagspanning

 

Kabelgoot en kabelsteun

 

Vermogensschakelaars en schakelaars

 

Contactoren en beveiligingsrelais

 

Elektrische beveiliging en sturing

 

Opladen elektrische auto's

 

Motorstarters en beveiligingscomponenten

 

Energiemanagement en Energiemonitoring

 

Condensatorbatterijen - Componenten en systemen

 

Drukknoppen, schakelaars, noodstop en signaallampen

 

Software voor industriële automatisering

 

Overspanningsbeveiliging en energieconditioning

 

Verdeelinrichtingen en kasten

Aanbevolen producten voor elektrische distributie met lage spanning

Steek vandaag al energie in de digitale toekomst

In onze gratis e-gids zijn vier manieren te ontdekken voor het beheren van het hedendaagse nieuwe stroomdistributiemodel, of u zich nu bezighoudt met het ontwerpen, bouwen, gebruiken of onderhouden van gebouwen of kritieke installaties.
Meer informatie Opent in nieuw venster

Aanbevolen software en services

Succesverhalen met EcoStruxure™ Power

Standaard alternatieve tekst

Moorfields Eye Hospital

Standaard alternatieve tekst

Bakkerij Maison Manival

Standaard alternatieve tekst

Universiteit van Rochester

Standaard alternatieve tekst

Kinderziekenhuis van Nemours

Hulp nodig?

Begin hier!

Vind uw antwoorden nu. Zoek zelf een oplossing of raadpleeg één van onze experts.

Contact opnemen met onze klantendienst

Neem contact op met ons Customer Care-team voor meer informatie, technische ondersteuning, hulp bij klachten en meer.

Verkooppunten

Vind eenvoudig de dichtstbijzijnde distributeur van Schneider Electric op uw locatie.

 Opent in nieuw venster

Bekijk veelgestelde vragen (FAQ's)

Vind de antwoorden die u nodig heeft via bladeren door veelgestelde vragen over onderwerpen.

 Opent in nieuw venster

Contact opnemen met ons verkoopteam

Dien online uw vragen in bij ons verkoopteam en een expert neemt contact met u op.

1. Wat is een elektrisch distributiesysteem voor laagspanning?

Een elektrisch distributiesysteem voor laagspanning bestaat uit apparaten zoals verdeelkasten, stroomonderbrekers met gegoten behuizing, railkokers en schakelaars. Deze apparaten beveiligen elektrische netwerken en schakelen elektrische energie in. Dit systeem maakt deel uit van de elektrische energiedistributie en transporteert stroom van distributietransformatoren naar de elektriciteitsmeters. Volgens de unieke vereisten van meergezinswoningen, industriële locaties en commerciële gebouwen, worden daar dergelijke distributiesystemen gebruikt om de elektrische voeding af te sluiten of te regelen.

2. Wat zijn laagspanningsproducten?

Producten voor elektrische distributie van laagspanning zijn producten die precies of minder dan 50 volt gebruiken. De meest voorkomende spanningen zijn 12 V, 28 V of 48 V. Enkele veelvoorkomende voorbeelden van elektrische distributieproducten met laagspanning zijn deurbellen, tuinlampen en beveiligingssensoren. Schneider Electric biedt veilige en betrouwbare producten voor elektrische distributie met laagspanning zoals stroomonderbrekers, kokers, behuizingen, verdeelkasten en schakelborden.


3. Hoe kunt u een distributiesysteem voor laagspanning ontwerpen?

De meeste verschillen in het ontwerp en de indeling van laagspanningsnetwerken worden bepaald door de nominale spanning van het netwerk, aangezien de laagspanning elektrische energie distribueert naar de breedste klasse eindgebruikers. Daarom is de grootste zorg bij het ontwerpen van een energiezuinig distributiesysteem de veiligheid van de consument bij het omgaan met elektrische apparaten en ze te beschermen. Een aardingssysteem moet in combinatie met beveiligingsapparaten zoals zekeringen en aardlekbeveiligingen worden geïnstalleerd om ervoor te zorgen dat een persoon niet in contact kan komen met een metalen voorwerp. Vooral objecten waarvan het potentieel relatief is ten opzichte van het potentieel van de persoon (dat op zijn beurt gelijk is aan het aardpotentieel, tenzij er isolerende matten worden gebruikt) overschrijden een "veilige" drempel, die doorgaans is ingesteld op ongeveer 50 V. Schneider Electric kan u helpen veilige en betrouwbare distributiesystemen voor laagspanning te ontwerpen met geavanceerde oplossingen.