Ontdek de oplossingen die de prestaties van kleine waterkrachtcentrales verbeteren en de voordelen van hydro-elektriciteit optimaal benutten.
Waterkracht
Minimaliseer storingen in het productiesysteem en zorg voor een hoge beschikbaarheid van de installatie. Behoud de hoogste niveaus van energiekwaliteit en verlaag tegelijk de bedrijfskosten.
Oplossingen en voordelen
Een complete, schaalbare energie- en controleoplossing, speciaal ontwikkeld voor het beheer van meerdere locaties en onderhoud op afstand. Onze oplossing combineert alle waterkrachtcontrolemechanismen in één systeem, op basis van de huidige normen.
> Verlaging van investeringskosten, tot wel 20%
> Tot wel 30% lagere onderhoudskosten
> Meer operationele betrouwbaarheid
BC Hydro
BC Hydro vernieuwt het bestaande, verouderde Bailey-besturingssysteem op het Burrard Generating Station in Port Moody, om meer controle en efficiëntie te bieden.