Chat
Aspectos gerais
Experimente a verdadeira agilidade operacional e a integridade da programação da produção durante todo o ciclo de vida do seu sistema com a tecnologia de virtualização do SDCD EcoStruxure™ Foxboro.
Primeiramente, a capacidade de hospedar múltiplas máquinas virtuais em um único processador de controle pode reduzir significativamente o risco associado aos ciclos de fornecimento de projetos.
A virtualização desacopla o hardware do sistema do projeto do sistema e da localização geográfica dos especialistas de engenharia. Mudanças de última hora são bem mais fáceis de implementar. A tecnologia de virtualização também significa que a necessidade de software e de sistemas operacionais não fica amarrada a um hardware específico. Portanto, à medida que o seu sistema evolui, as necessidades de manutenção e de resolução de problemas podem ser rapidamente tratadas pelos especialistas da Schneider Electric dentro do ambiente virtual.
Primeiramente, a capacidade de hospedar múltiplas máquinas virtuais em um único processador de controle pode reduzir significativamente o risco associado aos ciclos de fornecimento de projetos.
A virtualização desacopla o hardware do sistema do projeto do sistema e da localização geográfica dos especialistas de engenharia. Mudanças de última hora são bem mais fáceis de implementar. A tecnologia de virtualização também significa que a necessidade de software e de sistemas operacionais não fica amarrada a um hardware específico. Portanto, à medida que o seu sistema evolui, as necessidades de manutenção e de resolução de problemas podem ser rapidamente tratadas pelos especialistas da Schneider Electric dentro do ambiente virtual.
Características
- Host de servidor de virtualização com processador de última geração, até 96 GB de memória, até oito discos independentes de troca a quente em esquema redundante (RAID), e fontes de alimentação redundante com troca a quente
- Capacidade de hospedar diversas máquinas virtuais com o sistema operacional Microsoft Windows Server® 2008 R2 padrão
- Suporte de tecnologia hypervisor com o Microsoft® Hyper-V™ Manager
- Processamento multicore
- Opções de backup reserva e de recuperação
- Capacidade de desktop remoto Recurso de “captura de tela” de máquina virtual
- Melhorias de segurança fornecidas pelo software VirusScan da McAfee® com AntiSpyware Enterprise
- Thin clients HP® Dual e Monitor Quad
Benefícios
- Maior eficiência do processo de engenharia durante todo o ciclo de vida
- Reduz custos de capital e operacionais
- Maximiza a eficiência e a disponibilidade da planta
- Minimiza os riscos de envelhecimento da infraestrutura física
- Reduz a área ocupada pelos equipamentos
- Reduz os custos de energia
- Aproveita o suporte e as atualizações do sistema com impacto mínimo nas operações
- Maximiza a disponibilidade do sistema
- Reduz a manutenção e os esforços de engenharia
Aplicações
- Processamento de hidrocarbonetos
- Indústrias químicas em geral e produtos químicos especiais
- Exploração, perfuração e produção de petróleo e gás
- Geração de energia
- Metais e mineração
- Água e saneamento
- Produtos farmacêuticos e ciências biológicas
![](https://www.se.com/br/pt/assets/v2/547/media/215323/900/OKP0014348-1360x775.jpg)
Serviços de aprendizado para automação de processos
Explore nossos cursos digitais e presenciais, especialmente projetados para assegurar que as habilidades técnicas de sua força de trabalho de automação estejam preparadas para o futuro. Ou solicite uma solução de aprendizagem personalizada para atender às suas necessidades específicas de treinamento.