Chat
Aspectos gerais
Com gráficos de consciência situacional de alto desempenho do SDCD EcoStruxure™ Foxboro, os operadores da planta recebem acesso eficiente somente às informações que são pertinentes ao seu fluxo de trabalho. A interface homem-máquina (IHM) do sistema oferece apoio personalizado para a tomada de decisão em tempo real, fácil para o cérebro e para os olhos.
Características
- Projeto centralizado em ergonomia humana - – ajudando as pessoas a trabalhar melhor, não apenas a navegar em uma malha PID
- Otimização visual – Os projetos agradam aos olhos, não são inundados por cores excessivas; as cores são utilizadas somente para alertar sobre métricas e progresso crítico
- Altamente interativa – os monitores e painéis de instrumentos são fáceis de navegar e o conteúdo é refinado automaticamente, com base nas informações do usuário
- Contextualização customizada – as telas são criadas sob medida para as necessidades de apoio à decisão dos operadores, técnicos remotos, gerentes e outros usuários
Benefícios
- Promove uma operação mais segura
- Reduz a fadiga humana e os erros operacionais
- Melhora a qualidade e a velocidade da resposta — especialmente em situações anormais
- Oferece um ambiente de treinamento uniforme
- Melhora a integridade operacional
Aplicações
- Refinarias e petroquímicas
- Exploração, perfuração, produção e refino de petróleo e gás
- Produtos químicos em geral e produtos químicos especiais
- Geração de energia
- Metais, mineração e minerais
- Alimentos e bebidas
- Ciências biológicas e produtos farmacêuticos