Hvordan gavner digitalt transformerede datacentre din organisation?
Strømkravene til den fysiske IT-infrastruktur, lige fra køling til nødstrømssystemer, øger budgetterne enormt – køling alene kan udgøre 40 % af datacenterets samlede omkostninger.
Succeshistorier om digitalt transformerede datacentre dukker op over hele verden. Disse nye datacentermodeller driver digital transformation gennem innovative og robuste systemer, som er omkostningseffektive, fuldt integrerede og pålidelige både i skyen og "at the edge". Disse digitalt transformerede datacentre kan også implementeres 20 % hurtigere takket være deres modulære design.
Datacentre er det bankende hjerte i digital transformation, og Schneider Electric stræber efter at fremskynde denne revolution. Efterhånden som virksomheder digitaliserer drift, produkter og tjenester, afhænger deres succes i stigende grad af pålidelige serviceleverandører. Uden datacentre, cloud-faciliteter og colocation-steder kan digital transformation simpelthen ikke finde sted.
I en forbundet verden er det nu vigtigere end nogensinde at beskytte kritiske informationer og data. Vær sikker på, at dit datacenters fysiske infrastruktur hurtigt kan tilpasses fremtidens efterspørgsel, drevet af IoT og vækst – i skyen og "på kanten (at the edge)" – uden nogensinde at gå på kompromis med tilgængeligheden eller driftseffektiviteten.
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/354066/900/1222192913-IC-1920x540.jpg)
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/230665/900/885300382-datacenter-facts-IC-1920x1080.jpg)
30 %
Stigning i anvendelse af infrastruktur
30 %
Færre falske alarmer
60 %
Hurtigere at implementere
![](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/218402/900/Datacenter-ESX-IC-1920x1080.jpg)
-
Forbundne produkter
1Forbinder it-, mekanik- og forsyningsrum og giver bedre en modstandsdygtighed, fleksibilitet og effektivitet. -
Edge Control
2Til overvågning i realtid, håndtering af utilsigtede hændelser, analyse og udnyttelse af aktiver. -
Apps, Analytics & Services
3Øger modstandsdygtigheden, fleksibiliteten og gennemsigtigheden med live sensordata, prædiktive analyser og intelligent alarmering.
Forbundne produkter
1Forbinder it-, mekanik- og forsyningsrum og giver bedre en modstandsdygtighed, fleksibilitet og effektivitet.
Edge Control
2Til overvågning i realtid, håndtering af utilsigtede hændelser, analyse og udnyttelse af aktiver.
Apps, Analytics & Services
3Øger modstandsdygtigheden, fleksibiliteten og gennemsigtigheden med live sensordata, prædiktive analyser og intelligent alarmering.