Forholdene ændrer sig i de globale energimarkeder hver eneste dag. Hundredvis af faktorer rundt om i hele verden kan få priserne til at stige – eller falde – med rekordfart, eller de kan stabilisere priserne. Uforudsigelighed er ulempen ved volatilitet. Fordelen ved volatilitet er, at markedsbevægelserne skaber markedsmuligheder. Det er vanskeligt at finde intelligens i alle dataene. Men det er nemt at finde en ekspert til at gøre det for dig.
![smoke coming out of the nuclear power plant](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/235794/900/184117959-1800x900.jpg)
Dekarbonisering af varmen i Europa
Dekarbonisering af vores opvarmning af boliger og virksomheder er af afgørende betydning for at nå de europæiske CO2-reduktionsmål.
![large solar panel in sunny daylight](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/235341/900/AEM-IC-1800x900.jpg)
Start din aktive rejse
Virksomheder, der tager en aktiv og samlet tilgang til bæredygtighed og energistyring, bliver mere konkurrencedygtige.
Vi finder intelligens i energimarkedsdata
Schneider Electrics energirådgivere går videre end blot at indsamle data. Vores globale forsknings- og analyseteam destillerer datamængderne for at give dine interessenter reel information om energimarkederne. Schneider Electrics virkelige styrke inden for globale analyser stammer fra vores globale aktiviteter.
Opnå energibesparelser med rettidig handling
Når din organisation udsættes for markedsvolatilitet, skal du balancere volatiliteten i forhold til prognoserne og planlægge fremtiden. Først derefter kan du handle hurtigt og bevidst for at gribe hver eneste mulighed for energibesparelser.
Få mere succes med energi og bæredygtighed
![Alternativ standard tekst](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualiser data
![Bilreservedele i bilfabrik](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Brug energi effektivt
![Alternativ standard tekst](https://www.se.com/dk/da/assets/v2/529/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)