For at skabe grundlæggende ændringer skal der ske handling gennem virksomhedens omstilling. Investorer og forbrugere holder i stigende grad selskaber ansvarlige for udførelsen af deres ESG-praksis. Og da millennial-generationen står til at arve 68 billioner dollars fra baby boomer-generationen inden år 2030, har virksomhederne et højere pres på deres skulder og er nødt til at handle.
Bæredygtig investeringsstrategi
Få mere at vide om de forskellige katalysatorer, der driver de bæredygtige investeringer.
Administrer bæredygtighedsrapportering
Brug EcoStruxure™ Resource Advisor til at spare tid og omkostninger og strømline processen.
Vi maksimerer din rapporteringsindsats
Stormskridt inden for bæredygtighedsrapportering
Vallourec forbedrede sin CDP-score med to bogstaver ved en innovativ tilgang til sin strategi for bæredygtighedsrapportering.
Overskrid aldrig en deadline
Med alle de ordninger, der findes for rapportering, kan det være svært at holde styr på tidsfristerne. Vær på forkant med vores rapporteringskalender.
Opnå bæredygtighed på virksomhedsplan med miljørapportering
Den bedste fremgangsmåde for virksomhedens miljørapportering gør det muligt for organisationer at være gennemsigtige og tage ansvar for deres påvirkninger. Opbygning af en solid bæredygtighedsstrategi vil have en langsigtet indvirkning på dit brands image.