Οι περισσότερες εταιρείες του σήμερα εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προκλήσεις δεδομένων που περιορίζουν την προσέγγιση ενέργειας και βιωσιμότητάς τους. Χρειάζεστε ακριβή και πλήρη δεδομένα για να καταστήσετε δυνατή τη διαφάνεια, να επιταχύνετε τη λήψη αποφάσεων και να προωθήσετε αποτελέσματα σε ολόκληρη την επιχείρησή σας.
![person using a smartphone](https://www.se.com/gr/el/assets/v2/697/media/244109/900/portable_bd-IC-1800x900.jpg)
Η διαχείριση ψηφιακών δεδομένων αναλαμβάνει το τιμόνι
Σε έναν ψηφιακό κόσμο, η πρόσβαση στα δεδομένα αυξάνεται ραγδαία. Μια καλή στρατηγική για τη συλλογή και την κατανόηση αυτών των δεδομένων είναι το κλειδί.
![man looking at computer screen with stats chart](https://www.se.com/gr/el/assets/v2/697/media/235267/900/536907965x2-1800x900.jpg)
Μεγιστοποίηση της απόδοσης επένδυσης των εταιρικών δεδομένων
Σε έναν απομακρυσμένο κόσμο, χρειάζεστε πληροφορίες οποιαδήποτε στιγμή, οπουδήποτε. Η απομακρυσμένη ανάλυση και βελτιστοποίηση μεγιστοποιούν τα δεδομένα της επιχείρησής σας.
Υιοθετήστε συμβουλευτικές λύσεις με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα ενέργειας και βιωσιμότητας που διαθέτετε
Η τεχνητή νοημοσύνη επιτρέπει στις εταιρείες να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από τη βάση δεδομένων τους για ακριβή και σε βάθος ανάλυση ως βάση της στρατηγικής ενέργειας και βιωσιμότητας που εφαρμόζουν. Βελτιστοποιήστε την εταιρική σας κατανάλωση και μείωση των πόρων χρησιμοποιώντας τη συνεργατική νοημοσύνη της ΤΝ και των εμπειρογνωμόνων. Εφαρμόζουμε προσαρμοσμένες μεθόδους συλλογής δεδομένων για τη συλλογή και τη συγκέντρωση των δεδομένων σας, εξασφαλίζοντας ακριβή και αξιόπιστα δεδομένα που θα σας βοηθήσουν να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις με αυτοπεποίθηση.
Επιτύχετε πραγματική συνεργασία με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς
Οι ενδιαφερόμενοι φορείς εντός και εκτός της επιχείρησής σας χρειάζονται δεδομένα αναφορών ενέργειας και βιωσιμότητας που καλύπτουν τους επιμέρους στόχους τους. Όποιοι κι αν είναι αυτοί οι ενδιαφερόμενοι φορείς, τα δεδομένα του Resource Advisor, του βραβευμένου λογισμικού διαχείρισης της ενέργειας που βασίζεται σε cloud θα καλύψει κάθε τους ανάγκη.
Εξασφάλιση μεγαλύτερης επιτυχίας όσον αφορά την ενέργεια και τη βιωσιμότητα
![Επιχειρηματίας χρησιμοποιεί το κινητό τηλέφωνό του σε κτίριο γραφείου](https://www.se.com/gr/el/assets/v2/697/media/49952/900/175137931-490x490.jpg)
Έξυπνη αγορά ενέργειας
![Εξαρτήματα αυτοκινήτου σε εργοστάσιο αυτοκινήτων](https://www.se.com/gr/el/assets/v2/697/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Αποδοτική χρήση ενέργειας
![Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο](https://www.se.com/gr/el/assets/v2/697/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)
Προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης
![Προεπιλεγμένο εναλλακτικό κείμενο](https://www.se.com/gr/el/assets/v2/697/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)