Βήμα 1: Ορισμός επιτυχίας
Ευθυγραμμίστε το όραμα και τη στρατηγική σας αξιοποιώντας τις πληροφορίες της αγοράς και την αξιολόγηση από ομοτίμους, εμπλέκοντας τα ενδιαφερόμενα μέρη σας και δημιουργώντας μια ισχυρή επιχειρηματική υπόθεση για τη δράση για το κλίμα.

Βήμα 2: Ορισμός στόχων
Χρησιμοποιήστε αναλύσεις από πάνω προς τα κάτω και από κάτω προς τα πάνω για τον προσδιορισμό των στόχων, την αξιολόγηση και την επικοινωνία ισχυρών στόχων, όπως η SBTi, και την ιεράρχηση των δράσεων για την ανάπτυξη του χάρτη πορείας για τον άνθρακα.

Βήμα 3: Ανάπτυξη προγράμματος
Εξασφαλίστε τη γρήγορη επίτευξη των στόχων σας με μια δοκιμασμένη στην πράξη, προγραμματική προσέγγιση που ενσωματώνει την ενεργειακή προμήθεια και αποδοτικότητα, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας εντός και εκτός εγκαταστάσεων, τα αντισταθμιστικά οφέλη και τις καινοτόμες τεχνολογίες.

Βήμα 4: Διατήρηση αποτελεσμάτων
Η πρωτοποριακή πλατφόρμα βιωσιμότητας που προσφέρουμε θα σας βοηθήσει να μετρήσετε, να επαναλάβετε και να καινοτομήσετε βάσει δεδομένων και αναλύσεων, καθώς και να αυτοματοποιήσετε τις αναφορές για να γνωστοποιήσετε την επιτυχία του προγράμματός σας.
Είμαστε ο συνεργάτης σας στην κλιματική αλλαγή
Ανακαλύψτε την υπηρεσία μας για την απαλλαγή της αλυσίδας εφοδιασμού από τις εκπομπές άνθρακα
Αξιολογήστε τους κλιματικούς κινδύνους σας σε όλο το χαρτοφυλάκιό σας

Έξυπνη αγορά ενέργειας

Αποδοτική χρήση ενέργειας

Οπτικοποίηση δεδομένων

Προαγωγή της βιώσιμης ανάπτυξης
Chat