Bármilyen energiabeszerzési program sikeréről legyen is szó, a cél: a megfelelő szerződések, a megfelelő beszerzők és a megfelelő időzítés. Mindegy, hogy házon belül vagy harmadik féltől vásárol energiát, a legelőnyösebb energiamegállapodásokra van szüksége, betekintést kell kapnia az energiával kapcsolatos lehetőségeibe, többek között a vállalat megújuló energiára vonatkozó lehetőségeibe, és magabiztosnak kell lennie az energia-költségvetési folyamatát illetően. Egy olyan átfogó energiagazdálkodási stratégia, amelyet kifejezetten Önre szabtak, lehetővé fogja tenni, hogy elérje ezeket a célokat.
![Alapértelmezett alternatív szöveg](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/29307/900/Bundle_cutsheet_v9_SCREEN-IC-490x490.jpg)
Növelje a teljesítményt az energia tárgyi eszközként való használatával
Tudja meg, hogyan növelheti a teljesítményt az energiaellátás tárgyi eszközként való használatával.
![Alapértelmezett alternatív szöveg](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/29840/900/5-simple-strategies-IC-490x490.jpg)
Az energiamegtakarítási lehetőségek megtalálásának öt egyszerű módja
Még van ideje megfelelni az idei év energiamegtakarítási célkitűzéseinek. Fordítson öt percet ezeknek az egyszerű módszereknek a megismerésére az energiaköltségek csökkentése érdekében.
Feltérképezzük az Ön összes energiabeszerzési lehetőségét
A Schneider Electricnél az energiatanácsadóink folyamatosan figyelemmel kísérik a piaci dinamizmusokat, hogy megtalálják a stratégiai beszerzési lehetőségeket. Mivel a piaci dinamika változó, megközelítésünket és az Önnek adott tanácsainkat is ennek megfelelően alakítjuk. Energiatanácsadó szakértőink segítenek egy aktív energiagazdálkodási szemléletmód kialakításában, és leépítik az elkülönülő üzemeltetési egységeket, továbbá kiterjesztik az energiabeszerzési stratégiát, hogy az az energiahatékonysági projektekre és a fenntartható üzemeltetésre is kihasson.
Érjen el energiamegtakarítást és kiszámítható költségeket
Az árubeszerzési tranzakció a folyamat végén van, de a valós energiamegtakarítás már a korai tervezési szakaszban is szerepet játszik. Az Ön energiagazdálkodási stratégiája előkészíti a terepet az energiamegtakarításnak és a kiszámítható költségeknek, melyek az energiabeszerzésen túlmenően is érezhetők.
Érjen el nagyobb sikereket az energiafelhasználás és fenntarthatóság terén
![Alapértelmezett alternatív szöveg](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Az adatok megjelenítése
![Autóalkatrészek egy autógyárban](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Hatékony energiafelhasználás
![Alapértelmezett alternatív szöveg](https://www.se.com/hu/hu/assets/v2/596/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)