{}

המותגים שלנו

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the Resolution of the Analog output of the ATS48? How many bits? is it 8 bit,12 bit or 16 bit?

Goals and Symptoms

What is the Resolution of the Analog output of the ATS48? How many bits? is it 8 bit,12 bit or 16 bit?

Facts and Changes

ATS48, Analog Output connected to a PLC Analog Input

Causes and Fixes

The resolution is 10 bits and precision 5%

שניידר אלקטריק ישראל