undefined undefined
{}

המותגים שלנו

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט של שניידר אלקטריק

ברוכים הבאים לאתר שלנו.
שאלות נפוצות
What is the part number for the M580 HART modules?
The part number for the M580 HART modules are as follow:

BMEAH10812 HART, 16 bits  8-channel Isolated HART Analog input Module, 4-20mA
BMEAH00412 HART, 16 bits 4-channel Isolated HART Analog output module, 4-20mA

שניידר אלקטריק ישראל

What is the part number for the M580 HART modules?
The part number for the M580 HART modules are as follow:

BMEAH10812 HART, 16 bits  8-channel Isolated HART Analog input Module, 4-20mA
BMEAH00412 HART, 16 bits  4-channel Isolated HART Analog output module, 4-20mA