Molti dei fattori che determinano il costo dell'energia sono imprevedibili. Per questa ragione alcuni buyer di energia elaborano previsioni di bilancio semplicemente applicando un aumento percentuale arbitrario rispetto all'anno precedente. I bilanci più accurati prendono in considerazione ogni fattore che incide sulla spesa energetica complessiva e ogni possibile impatto.
![worker working on electrical wires](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/236735/900/infographic_Energy_Bill-IC-1800x900.jpg)
5 variabili di costo critiche
Quando è tempo di bilanci, la spesa energetica assume un'importanza ancora maggiore. Vedi le 5 variabili di costo critiche che devi considerare in fase di acquisto dell'energia.
![person working on a laptop](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/236552/900/300989_budget_checklist-IC-1800x900.jpg)
Lista di controllo del bilancio energetico
La nostra pratica lista di controllo esamina le 8 componenti da prendere in considerazione quando si prepara un bilancio energetico.
Studiamo il passato per vedere la tua spesa energetica futura
I consulenti di gestione energetica di Schneider Electric guardano al passato per aiutarti a comprare energia in modo più intelligente. Usiamo un modello di previsione dei prezzi dell'energia proprietario per studiare in che modo i fattori primari influenzeranno i costi energetici in tutto il tuo portafoglio. Trasformando queste informazioni in bilanci energetici a livello di stabilimento, creiamo anche un unico bilancio a livello di azienda, offrendo quella che è una componente fondamentale per qualsiasi buyer di energia.
Elabora un bilancio energetico preciso e affidabile
Se il tuo bilancio energetico è supportato da dati operativi storici, puoi acquistare energia in totale sicurezza. Un bilancio energetico globale elaborato con Schneider Electric sarà di aiuto per qualsiasi piano di approvvigionamento energetico per la riduzione dei costi, offrendo ai dipendenti l'accesso online ai bilanci a livello di azienda e di stabilimento grazie a Resource Advisor, il nostro premiato software per l'energia e la sostenibilità.
Ottieni maggior successo con l'efficienza energetica e la sostenibilità
![Testo alternativo di default](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/78680/900/319495694-490x490.jpg)
Visualizzazione dei dati
![Componenti per auto in una fabbrica di automobili](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/76205/900/152885662-490x490.jpg)
Utilizzo efficiente dell'energia
![Testo alternativo di default](https://www.se.com/it/it/assets/v2/299/media/35117/900/485409542-980x490.jpg)