I nostri marchi

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Benvenuto nel sito Web di Schneider Electric

Benvenuto nel nostro sito Web.

Gestione e monitoraggio

Prova Ecostruxure IT senza rischi

Gestisci le apparecchiature informatiche periferiche, interne e nel cloud con accesso sicuro per un controllo trasparente della rete.  

Prova con una demo online e approfitta di una prova gratuita di 30 giorni.

A computer screenshot showing a website

Ambiente e sicurezza

Soluzioni NetBotz
La soluzione più completa per la sicurezza informatica e il monitoraggio ambientale per proteggere le risorse dalle minacce. Sfrutta l'integrazione del software Ecostruxure IT per semplificare l'implementazione, la standardizzazione, la configurazione di massa e la gestione “a pannello unico” delle apparecchiature collegate.
Visualizza soluzione
A computer and a monitor

Contatta il reparto vendite

Vuoi saperne di più su Ecostruxure IT o chiedere una demo dal vivo?
Contatta il reparto vendite Si apre in una nuova finestra

Progettazione e modellazione

IT Advisor
Le soluzioni software in sede e basate su cloud per la pianificazione, la modellazione e l'ottimizzazione sono semplificate e più efficienti grazie alla possibilità di ottenere informazioni approfondite sull'infrastruttura del Data Center o del colocation tramite il monitoraggio delle risorse, la gestione dei rischi, l'ottimizzazione della capacità e l'integrazione con sistemi di terze parti, eliminando la dipendenza da fogli di calcolo complessi.
Visualizza soluzione
A computer monitor and tablet

Servizi software e soluzioni personalizzate

Svariati servizi software o una soluzione personalizzata garantiscono alle aziende l'implementazione, l'utilizzo e la massimizzazione del valore delle soluzioni Ecostruxure IT.

1. Cosa sono le soluzioni DCIM?

I Data Center fungono da hub per tutte le operazioni digitali. Per consentire l’archiviazione e l'utilizzo agevoli e precisi delle informazioni prodotte quotidianamente, è necessario implementare soluzioni di gestione dell’infrastruttura del Data Center (soluzioni DCIM). Consentono una pianificazione, una manutenzione e una gestione trasparenti ed efficienti dell'infrastruttura IT.

Si tratta di strumenti che consentono, tra l'altro, il monitoraggio fisico del Data Center, che è semplicemente una soluzione DCIM locale. È inoltre possibile selezionare soluzioni DCIM basate su cloud che offrono il monitoraggio remoto per un'operazione online che introduce la risoluzione dei problemi basata su Internet.

Le soluzioni DCIM consentono di controllare tutti gli altri aspetti dell'architettura IT, incluso il monitoraggio ambientale del Data Center. Misurando la temperatura, l'umidità e altri fattori ambientali è possibile garantire il funzionamento in condizioni ottimali. 

2. Quali soluzioni possono aiutarti nel monitoraggio del tuo Data Center?

Per combattere la gestione basata sul cloud, nell’edge e all'avanguardia, le nostre soluzioni DCIM ci forniscono esperti informatici, di Data Center, IT Advisor e NetBotz. Si tratta di opzioni DCIM indipendenti dal fornitore, adatte a tutti i tipi di configurazione, da un singolo rack IT a una configurazione IT su vasta scala. Un catalogo così diversificato di prodotti disponibili consente soluzioni perfettamente personalizzate per tutti i settori industriali e le aziende.