슈나이더 일렉트릭의 공급망 탈탄소화 전략은 무엇입니까?
슈나이더 일렉트릭은 강력한 참여 전략을 수립하고 공급업체 역량을 구축하는 동시에 비즈니스의 신뢰성을 개선함으로써 공급망 프로그램이 상당한 환경적 영향을 달성할 수 있도록 지원합니다. 슈나이더 일렉트릭은 공급업체와 협력하여 공급망을 통해 지속가능성을 실현하여 운영을 더욱 친환경적이고 공정하게 만듭니다.
공급망 탈탄소화가 어떻게 지속 가능하고 포용성 있는 미래를 실현할 수 있을까요?
Scope 3 배출량은 전 부문 배출량의 75%에 해당하며, 규모와 관계 없이 모든 공급업체는 이러한 배출량에 잠재적으로 중요한 영향을 미칠 수 있습니다. 이를 해결하고 넷제로를 달성하기 위해 기업은 지속 가능한 공급망 파트너를 교육하고 지원해야 합니다. 슈나이더 일렉트릭은 효율성, 재생 에너지 조달, 탄소 상쇄를 통해 공급자 참여, 측정, 전략 설정 및 구현을 결합하여 고객사에 실용적이고 전략적인 접근 방식을 제공합니다.
기후 행동의 일환으로 슈나이더 일렉트릭은 고객을 위해 공급망 탈탄소화의 어떤 문제들을 다룹니까?
슈나이더 일렉트릭의 글로벌 지속가능성 컨설팅 팀은 조직 전체에서 사용할 수 있는 기술과 데이터를 활용하는 포용성 있는 지속 가능성 전략을 제공하여 운영의 환경 발자국을 줄이고 재생 에너지를 구매하며 비즈니스가 모든 규정을 준수하도록 합니다. 우리 모두는 생태계의 일부이기 때문에 정기적으로 고객을 초대하여 경험을 공유하고 다른 기업들이 유사한 문제를 해결하여 친환경적인 변화에 앞장설 수 있도록 지원함으로써 협력적인 접근 방식을 촉진하고 지식 공유를 장려할 수 있다고 믿습니다.