동급 최상의 기술과 지원으로 고성능 비즈니스 및 빌딩을 제공하고 유지합니다. 슈나이더 일렉트릭은 빌딩의 내부 환경과 전반적인 시스템을 최적화할 수 있도록 데이터 수집을 지원합니다.
EcoStruxure Building Operation
오늘날의 스마트 빌딩에는 시스템 전반의 간단한 통합, 첨단 IoT 장치에 대한 액세스, 종합적인 안전 솔루션이 필요합니다. EcoStruxure Building Operation은 안전한 개방형 소프트웨어 통합 프레임워크를 통해 복잡한 타사 시스템 전반에서 협업을 지원하여 진정으로 혁신적인 맞춤형 솔루션을 만듭니다. 이 솔루션은 개방형 표준 프로토콜을 지원하며, 시스템의 SmartX 하드웨어 및 소프트웨어 구성 요소에서 BTL 인증을 받았습니다. 따라서 솔루션을 활용하여 연결형 제품을 통합하고 미래를 대비하는 빌딩을 만들 수 있습니다.
빌딩 효율성을 개선하고 개인 맞춤형 입주자 환경을 제공하는 연결 허브로 미래의 공간을 창조하십시오. SmartX IP 컨트롤러 - RP-C 모듈형 BACnet/IP 룸 용도 컨트롤러에 구축된 커넥티드 룸 솔루션은 유연한 아키텍처를 제공하며, 맞춤형 편안함과 운영 및 에너지 효율성을 향상하는 매력적인 환경을 제공합니다. 현재와 같은 커넥티드 환경에서 요구되는 IoT 장치와 쉽게 통합할 수 있으며, 귀사와 함께 성장하고 입주자의 변화하는 요구에 맞출 수 있는 인프라에 대한 향후 투자에 대비할 수 있습니다.
EcoStruxure Energy Expert
EcoStruxure Energy Expert는 HVAC, 조명 및 화재 안전과 동일한 시스템에서 에너지 사용량을 모니터링, 측정 및 최적화할 수 있는 내장 소프트웨어 모듈입니다. 전력 요구 사항이 크게 중요하지 않은 빌딩의 비전기 전문가를 위해 특별히 설계되었습니다.
EcoStruxure Security Expert
빌딩의 보안 인프라 및 관리 시스템을 관리하기 쉬운 단일 플랫폼으로 통합하는 역할 기반 물리적 접근 제어 및 침입 감지 솔루션으로 빌딩 입주자와 자산을 보호하여 더욱 빠르고 효율적이며 잠재적으로 생명을 살리는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
연결형 제품은 슈나이더 일렉트릭의 개방형 빌딩 혁신 플랫폼인 EcoStruxure Building의 필수적인 부분입니다. 밸브, 액추에이터, 센서 및 케이블링 관리 솔루션을 포함한 연결형 제품은 최적의 성능과 편의성을 보장할 수 있습니다.