브랜드

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트에 방문해 주셔서 감사합니다.

슈나이더 일렉트릭 코리아 웹사이트 방문자 분들 모두 환영합니다.

스마트 그리드 강화

전력 그리드는 사이버 공격의 매력적인 대상입니다. 실제로 에너지 부문은 전 세계적으로 사이버 공격으로 피해가 발생하는 주요 부문입니다. 활용 사례에 설명된 5단계 접근 방식을 통해 배전 네트워크를 보다 사이버 보안으로 유지할 수 있습니다.

안전하고 신뢰할 수 있는 전력

• 슈나이더 일렉트릭의 모든 제품과 솔루션에는 사이버 보안 기능이 내장되어 있으며, 이는 다시 전문 서비스를 통해 지원됩니다.
• 슈나이더 일렉트릭의 포괄적인 사이버 보안 전문 지식은 IT/OT에 적용되어 위협에 대처하고, 서비스 지속성을 극대화하며, 안정성과 성능을 증대하고, 규정을 준수합니다.

이점

엔드 투 엔드 사이버 보안을 통해 비즈니스의 모든 사이버 보안 위험 영역 보호: 
구성 요소: IEC 62351 역할 기반 액세스 제어 원칙을 통합하는 계획된 보안의 연결형 제품 
시스템: IEC 62443을 기반으로 OT 시스템에 맞춰 적용된 최신 IT 보안 조치
프로세스 및 절차:  IEC 62443-2-4에 따른 엔지니어링, 시운전 및 유지보수를 위한 인증된 사이버 보안 프로세스 및 절차로 개발된 턴키 솔루션
사람 및 조직: GICSP 및 IEC 62443-2-4 SCADA에 따라 인증된 전문가 및 조직

슈나이더 일렉트릭 제품과 소프트웨어의 사이버 보안

 

PowerLogic™ T300

 

PACiS

전기 그리드 사이버 보안 서비스

제어 시스템 솔루션의 개방성과 상호 연결성이 증가하면서 그리드 자동화, 감독 시스템 및 통신 인프라에 대한 사이버 보안 문제가 늘고 있습니다. 손상된 그리드는 고객의 신뢰도를 떨어뜨리고 시스템 안정성을 낮춥니다.
슈나이더 일렉트릭 서비스 알아보기

참고자료

발전 과정이 안전하게 관리되는 청정 에너지용 태양광 패널

전력 및 그리드용 EcoStruxure™ Grid로 디지털 시대에서 성공

슈나이더 일렉트릭이 어떻게 커넥티드 제품, 엣지 컨트롤, 앱, 분석 및 서비스를 통해 새로운 에너지 환경을 주도하는지 확인해 보십시오.
자세히 알아보기

도움이 필요하신가요?

여기에서 시작하십시오!

확인해 보십시오. 직접 솔루션을 검색하거나 슈나이더 일렉트릭 전문가와 연결하십시오.

고객지원팀에 문의

더 많은 정보, 기술 지원, 불만 사항 지원 등을 받을 수 있도록 고객 관리팀에 문의하십시오.

구매처

해당 지역의 가장 가까운 슈나이더 일렉트릭 대리점을 쉽게 찾을 수 있습니다.

 새 창에서 열기

FAQ 검색

주제와 관련된 FAQ(자주 묻는 질문)를 검색하여 필요한 답변을 얻으십시오.

 새 창에서 열기

영업팀에 문의하기

온라인으로 질문하면 전문가가 연락드립니다.

Chat

질문이 있거나 도움이 필요하십니까? 슈나이더 일렉트릭은 도울 준비가 되어 있습니다.

1. 스마트 그리드 사이버 보안의 기본 사항은 무엇입니까?

전 세계적으로 혁신과 발전이 이루어지면서, 전통적인 그리드가 스마트 그리드로 바뀌고 있습니다. 하지만 이러한 스마트 그리드는 다양한 이점을 제공하는 반면 사이버 공격에 매우 취약합니다. 따라서 스마트 그리드의 물리적 시스템을 사이버 공격으로부터 보호하고 그리드의 사이버 보안을 유지하는 것이 중요합니다. 또한 사이버 보안을 단순한 개조 작업으로 이해해서는 안 됩니다. 사이버 보안은 오히려 스마트 그리드 개발의 한 부분으로 다루어져야 합니다. 자연 재해, 장비 고장 및 사용자 오류로 인한 잠재적인 테러 위협, 스파이 위협, 취약성으로부터 스마트 그리드를 보호하는 것이 중요합니다.

2. 스마트 그리드에서 사이버 보안이 우려되는 이유는 무엇입니까?

IoT 기반 스마트 그리드 시스템에는 중요한 인프라가 갖춰져 있으며, 아키텍처뿐만 아니라 복잡한 장치도 포함되어 있다는 점을 이해하는 것이 중요합니다. 사이버 보안은 사이버 공격으로 인해 통신 시스템의 기밀성, 가용성 또는 무결성이 무너지고 공공 질서와 국가 안보를 교란하고 대규모 경제적 피해 또는 인명 손실을 유발할 수 있기 때문에 이러한 중요한 시스템에서 주된 우려 사항입니다. 따라서 그리드의 사이버 보안을 유지하는 것이 매우 중요합니다.

3. 스마트 그리드의 사이버 보안이 중요한 이유는 무엇입니까?

스마트 그리드 시스템을 이용하면 유틸리티에서 에너지를 절약하고 비용을 절감하며 투명성과 신뢰성을 높이고 프로세스의 효율성을 크게 높일 수 있습니다. 그러나 IT 기반 전력 시스템의 사용이 증가함에 따라 사이버 보안 취약성이 증가하여 탄력적인 사이버 보안 솔루션을 채택해야 할 필요성이 증가하고 있습니다. 따라서 유틸리티는 데이터 관리 및 개인 정보 보호 문제, 계층화된 보안 접근 방식, 전략적 문제, 취약 영역, 위협 프로파일링 및 전기 그리드 사이버 보안 유지를 위해 스마트 그리드 사이버 보안 솔루션을 채택하는 것이 중요합니다.

4. 스마트 그리드의 사이버 보안 관련 문제점과 해결책은 무엇입니까?

지연 제약, 이기종 지원, 확장성, 대역폭과 같은 스마트 그리드 시스템의 특성으로 인해 모든 네트워크 세그먼트에 걸쳐 포괄적이고 균일한 보안 접근 방식을 배포하는 것이 상당히 어렵습니다. IoT 기반 스마트 그리드는 수백만 개의 노드로 구성되어 있기 때문에 IoT 관련 사이버 공격에 대한 공격 가능 범위가 커서 스마트 그리드 시스템의 신뢰성에 치명적인 영향을 미칠 수 있습니다.

슈나이더 일렉트릭의 사이버 보안 솔루션은 상호 운용 가능한 개방형 IoT 지원 플랫폼인 EcoStruxure Grid로 뒷받침되어 에너지 부문에서 데이터를 최대한 활용하고 새로운 연결 기술을 통합할 수 있도록 지원합니다. 이 솔루션은 사이버 보안 솔루션과 함께 연결된 제품, 에지 제어, 앱, 분석 및 서비스 전반에 걸쳐 IoT 솔루션을 제공합니다.

Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.