Наиболее востребованные модификации выключателей на токи от 50 до 630 Ампер доступны со склада Schneider Electric уже сейчас!
Новые автоматические выключатели серии GoPact от компании Schneider Electric отличаются высокой надежностью, простотой выбора и доступной ценой
Для наших партнеров, таких как щитовые организации и сборочные производства, простое и оперативное выполнение работ важно для получения конкурентного преимущества на рынке электротехники. И благодаря прочной конструкции и оптимизированным производственным процессам выключатели GoPact делают это возможным.
Серия GoPact разработана и произведена в соответсвии с европейским стандартом IEC60947-2, а благодаря большому ассортименту аксессуаров позволяет профессионалам в области электротехники быстро подбирать, монтировать и подключать эти устройства. Предложение GoPact охватывает широкий диапазон номинальных токов от 16 до 800А и подходит для применения в промышленных и гражданских объектах различного уровня, за исключением критической инфраструктуры. Новые выключатели GoPact обладают качеством, гарантией и имеют глобальную доступность Schneider Electric, на которые можно положиться.
В рамках нашего предложения Green Premium все выключатели серии GoPact упаковываются в картонные коробки, изготовленны на 100% из переработанного материала, а также они оснащенны QR-кодами на корпусе и упаковке для быстрого и удобного доступа к электронной документации, а также для проверки оригинальности устройства по серийному заводскому номеру.
Для получения дополнительной информации о характеристиках выключателей и доступном складском количестве, а также для заказа оборудования вы можете обратиться в Центр Подддержки Клиентов по следующим контактам:
Tel.: +7 (727) 339 24 52
E-mail: ccc.kz@se.com