1. В чем заключается новый закон Калифорнии об отчетности по климату?
Новые законы штата Калифорния о климате — SB-253 и SB-261 — применяются ко всем компаниям, осуществляющим деятельность на территории штата. Все компании обязаны раскрывать информацию о выбросах парниковых газов не только сфер охвата 1 и 2, но и сферы охвата 3, а также о связанных с климатом финансовых рисках. В начале 2026 года как государственные, так и частные компании США с доходом более 1 млрд долларов США должны начать подавать отчетность за 2025 год. Важно также отметить, что согласно этим законопроектам подотчетные компании должны заверять свои отчеты у третьих лиц с целью подтверждения достоверности предоставленных данных.
2. Как подготовить предприятие к новым законам Калифорнии о климате?
Чтобы лучше подготовить свой бизнес к новым климатическим законам Калифорнии, важно ввести систему соблюдения требований, касающихся устойчивого развития. Для этого необходимо разобраться в новых законопроектах и понять, как они могут повлиять на вашу компанию. Кроме того, очень важно выявить проблемные места и определить приоритетные меры, направленные на сокращение выбросов углекислого газа вашей компанией. Дальнейшие шаги включают в себя разработку плана, который поможет нам отслеживать и сообщать о прогрессе в достижении целей по сокращению выбросов, а также взаимодействовать с заинтересованными сторонами и инвесторами, чтобы сообщать об изменениях и обязательствах по соблюдению требований устойчивого развития. Это позволит улучшить репутацию бренда, сократить затраты и повысить конкурентоспособность на рынке.