Наши бренды

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Готовый или традиционный ЦОД

Изучите бизнес-факторы, на которых основывается выбор архитектуры центра обработки данных.
Загрузить информационный документ opens in new Window

Создавая волшебство

Анимационная студия Animal Logic, результатом работы которой стали такие фильмы, как «LEGO Movie», «Матрица» и «Великий Гэтсби», имеет выдающиеся результаты благодаря высокопроизводительным вычислениям на основе нашего быстроразвертываемого готового центра обработки данных.
 

Откройте для себя EcoStruxture

Узнайте, как добиться успеха в вашем бизнесе вместе с EcoStruxure: инновации на каждом уровне.
Узнайте больше
Интеллектуальная адаптация оборудования и сервис

Задача

• Animal Logic — фокус на эффективность: возрастающие потребности в более производительной информационной структуре заставили студию принять стратегические меры в отношении существующей модели дата-центра.

• С учетом высокой информационной емкости киноанимации, студии требовалось решение, которое решило бы проблемы с замедлением процесса производства.

• Уже через 4,5 месяца студия должна была развернуть масштабируемую и высокопроизводительную систему, которая смогла бы удовлетворить текущие и будущие вычислительные потребности компании...

Решение

Эффективность и надежность с EcoStruxure™    
   Приложения, аналитика и сервисы: EcoStruxure Asset Advisor
   Управление на границах сети: ПО для управления инфраструктурой дата-центра
Связанные продукты: Индивидуальный готовый модульный дата-центр, интегрированная мощность, система охлаждения и контроля

• Готовый модульный дата-центр был развернут в максимально короткие сроки и настроен согласно требованиям студии Animal Logic.
• Интегрированная мощность, система охлаждения и контроля были оптимизированы согласно потребностям в высокопроизводительном вычислении и требованиям бизнеса.
• Полностью готовое решение (начиная с сервера и заканчивая физической установкой на месте) сопровождалось помощью службы технической поддержки на этапах планирования, разработки и создания решения.
• ПО для управления инфраструктурой дата-центра (УИДЦ) было развернуто с целью обеспечения прозрачности всех происходящих процессов в системе, улучшения планирования и повышения производительности.
• Облачная служба контроля EcoStruxure Asset Advisor обеспечивает максимальную защиту важного для работы оборудования студии Animal Logic. В функции этой службы входит круглосуточный удаленный контроль, поиск и устранение неисправностей, формирование статистической информации на основе полученных данных, а также визуализация процессов и показателей в реальном времени – и все это на экране смартфона.

Результаты

• Студии Animal Logic удалось обеспечить значительный прирост производительности, столь необходимой в работе по созданию анимации. Это стало возможным благодаря развертыванию средств визуализации со средней скоростью обработки наиболее распространенных операций в 1,25 петафлопс – при плотности мощности в 30 кВт на стойку.
• Локально установленная система более надежна по сравнению с предыдущей, поскольку она устраняет факторы, сдерживающие развитие творческой работы, и помогает сократить периоды простоя.
• Благодаря нашим сервисам, обеспечивающим настоящее и будущее работы центра обработки данных студии, компания Animal Logic работает с максимальной производительностью... и продолжает создавать шедевры для большого экрана.
Альтернативный текст по умолчанию

Индивидуальный подход к реализации решений

«Мы выбрали готовую систему компании Schneider, основываясь на ее репутации. «Характер нашего бизнеса таков, что нам требуется предсказуемая инфраструктура, обладающая чрезвычайно высокой производительностью и плотностью мощности».
Алекс Тимбс, руководитель IT-отдела компании Animal Logic
Читать всю историю

Подробнее о готовых центрах обработки данных

Animal Logic, видеоистория клиента, Life Is On, готовый центр обработки данных, Австралия, Алекс Тимбс

Откройте для себя инновации в области дата-центров: в облаке и удаленно

Animal Logic, видеоистория клиента, Life Is On, готовый центр обработки данных, Австралия, Алекс Тимбс

Готовые модульные системы

Альтернативный текст по умолчанию

Преимущества и недостатки готовых модулей для дата-центров

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.

Чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!
Your browser is out of date and has known security issues.

It also may not display all features of this website or other websites.

Please upgrade your browser to access all of the features of this website.

Latest version for Google Chrome, Mozilla Firefox or Microsoft Edgeis recommended for optimal functionality.