Lippulaiva: ключевые показатели истории успеха клиента
Результаты:
Сокращение выбросов CO2 на 335 tCO2 в год (прямая экономия энергии), используемый коэффициент выбросов 220 tCO2/МВт.
Решение:
Решение для виртуальной электростанции позволяет использовать солнечную энергию, систему хранения энергии и гибкость потребления. Интеллектуальная энергетическая система контролирует и оптимизирует потоки энергии. Цифровой пользовательский интерфейс объединяет в себе технологии зданий и бизнес-данные. Служба платформы с использованием искусственного интеллекта осуществляет непрерывный мониторинг всех систем технологий здания.
Lippulaiva:
Технические особенности недвижимости — крупная геотермальная электростанция для отопления и охлаждения и интеллектуальная энергетическая система для управления энергоресурсами.
![](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/349154/900/942840398-IC-1920x540.jpg)