Samwoh Corporation Singapore: основные моменты истории клиента
Сертификат Green Mark Platinum от Сингапурского архитектурно-строительного управления
Компания Samwoh объединила усилия с ЭкоЭкспертом, чтобы стать частью Сингапурской программы по инновациям в сфере экологичных зданий
Экономия до 50 % за счет эффективного энергопотребления
Роль лидеров в декарбонизации
В нашем недавнем отчете Ready for Net Zero Responsibility («Готовность к ответственному отношению в плане достижения нулевого энергетического баланса») отмечается, что хотя сингапурские деловые лидеры в целом согласны с тем, что технологии будут играть ключевую роль в реализации стратегий устойчивого развития, лишь около 49 % из них используют их в полной мере. Кроме того, только 54 % из них заявили, что у них достаточно данных для управления усилиями по декарбонизации и их отслеживания.