• Достижение этой амбициозной цели предполагало проведение обширных исследований и анализа для выявления возможностей в различных условиях внутри здания.
Океанариум Shedd Aquarium: Ключевые данные истории успеха клиента
Планируемая экономия энергозатрат 50% к 2020 году
Экономия расходов на электроэнергию в размере 8363 долларов за первые два месяца
Интеллектуальное и гибкое управление
![](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/374742/900/1200690340-IC-1920x540.jpg)
![](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/370928/900/1065047372-IC-1920x540.jpg)
Задача
• В 2013 году океанариум Shedd Aquarium, в котором проживает более 1500 видов рыб, морских млекопитающих, птиц и других животных со всего мира, взял на себя обязательство сократить потребление энергии вдвое к 2020 году.
• Достижение этой амбициозной цели предполагало проведение обширных исследований и анализа для выявления возможностей в различных условиях внутри здания.
• Достижение этой амбициозной цели предполагало проведение обширных исследований и анализа для выявления возможностей в различных условиях внутри здания.
![](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/79309/900/November-16-2015-Schneider-Chicago_1160-Edit-IC-1440x588.jpg)
Решение
Эффективность и устойчивость при использовании архитектуры EcoStruxure
Приложения, аналитика и услуги: EcoStruxure Building Analytics
Управление на границах сети: EcoStruxure Building Operation
Подключенные продукты: Приводы SVFT
• Система управления зданием (BMS) компании Schneider Electric позволяет океанариуму Shedd Aquarium управлять всеми системами внутри здания – от освещения и систем жизнеобеспечения до систем ОВКВ.
• Благодаря детальному отображению BMS Building Analytics позволяет оценить все оборудование, которое находится под контролем BMS, на предмет неисправностей в процессе, обслуживании и ремонте, а затем назначить приоритеты на основе экономии энергии.
• Частотно-регулируемые приводы (VFD) используются для управления нагрузками системам водоснабжения, ОВКВ, а также системам жизнеобеспечения.
• И наконец, готовое решение на солнечных батареях мощностью 265 кВт, установленное на крыше океанариума, вырабатывает чистую, возобновляемую энергию и снижает затраты на энергопотребление.
Приложения, аналитика и услуги: EcoStruxure Building Analytics
Управление на границах сети: EcoStruxure Building Operation
Подключенные продукты: Приводы SVFT
• Система управления зданием (BMS) компании Schneider Electric позволяет океанариуму Shedd Aquarium управлять всеми системами внутри здания – от освещения и систем жизнеобеспечения до систем ОВКВ.
• Благодаря детальному отображению BMS Building Analytics позволяет оценить все оборудование, которое находится под контролем BMS, на предмет неисправностей в процессе, обслуживании и ремонте, а затем назначить приоритеты на основе экономии энергии.
• Частотно-регулируемые приводы (VFD) используются для управления нагрузками системам водоснабжения, ОВКВ, а также системам жизнеобеспечения.
• И наконец, готовое решение на солнечных батареях мощностью 265 кВт, установленное на крыше океанариума, вырабатывает чистую, возобновляемую энергию и снижает затраты на энергопотребление.
Результаты
• Исключение издержек и план энергопотребления
• Здание площадью более 480 000 квадратных футов
• Точная настройка систем и оборудования для экономии энергии
• Обнаружение и диагностика неисправностей
• Важные аналитические данные и приоритетные действия, связанные с измеримой окупаемостью инвестиций
• Здание площадью более 480 000 квадратных футов
• Точная настройка систем и оборудования для экономии энергии
• Обнаружение и диагностика неисправностей
• Важные аналитические данные и приоритетные действия, связанные с измеримой окупаемостью инвестиций
Узнайте больше о наших решениях для малого бизнеса
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/47459/900/Shedd_001-980x490.jpg)
Сокращение энергопотребления вдвое к 2020
![Реализованные проекты](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/53050/900/Shedd_006-490x490.jpg)
Энергетическое партнерство
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/42790/900/Shedd_003-490x490.jpg)
Поддержание условий
![Реализованные проекты партнеров Schneider Electric](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/54919/900/Shedd_007-490x490.jpg)
913 solar panels
![Реализованные проекты Schneider Electric](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/47547/900/Shedd_008-490x490.jpg)
Smart Buildings
![Реализованные проекты Schneider Electric](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/7932/900/Shedd_009-980x490.jpg)