1. Что представляет собой система управления зданием / система автоматизации здания?
Система управления зданием (building management system, BMS), также называемая системой автоматизации здания (building automation system, BAS), является критически важным инструментом обеспечения безопасной, эффективной и надежной работы здания. Система управления зданием состоит из программного и аппаратного обеспечения и контролирует механическое и электрическое оборудование здания, такое как системы электропитания, системы ОВКВ (отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха), системы освещения, пожарной защиты и безопасности.
2. Как меняется система управления зданием?
Поскольку компании сфокусированы на энергоэффективности и устойчивом развитии, произошли также фундаментальные изменения в потребностях и ожиданиях арендаторов. Эти тенденции оказали существенное влияние на реализацию традиционных систем управления зданием, стимулируя их рост и развитие. В то же время достижения в области облачных вычислений, Интернета вещей (IoT), аналитики и искусственного интеллекта приводят к появлению новых и более широких возможностей. В качестве базовых технологий BMS следующего поколения теперь являются средством интеграции и агрегирования всех данных здания, относящихся к различным системам и датчикам бизнес-технологий и эксплуатационных технологий. Путем совместного управления и контроля всех эксплуатационных показателей здания можно максимально повысить энергоэффективность и эффективность эксплуатации при одновременном повышении производительности и благополучения пользователей.
3. Что собой представляет управление зданиями на основе Интернета вещей (IoT)?
Интернет вещей (IoT) революционизирует управление зданием с помощью нового поколения систем управления зданием (BMS), которые обеспечивают превосходную интеграцию между интеллектуальными системами, включая эксплуатационные технологии (OT) и информационные технологии (IT) системы. Эти достижения изменили подходы к эксплуатации зданий, поскольку менеджеры могут получать ценную информацию о каждом аспекте эксплуатации зданий. Доступные из любой точки они позволяют лучше прогнозировать возможные проблемы, планировать профилактическое обслуживание и оптимизировать рабочие процессы для снижения эксплуатационных расходов при опережающем выполнении плана достижения целей устойчивого развития.