Наши бренды

Impact-Company-Logo-English Black-01-177x54

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Оборудование для сетей низкого напряжения

 

Шинопроводы и кабеленесущие системы

 

Силовые автоматические выключатели и выключатели-разъединители

 

AVEVA™ Plant SCADA

 

Модульное оборудование для монтажа на DIN-рейку

 

Пускатели

 

Система измерения, учета и контроля качества электроэнергии

 

Компенсация реактивной мощности и активная фильтрация гармоник

 

Кнопки, переключатели, сигнальные лампы, посты управления и джойстики

 

ПО для промышленной автоматизации

 

Защита от всплесков напряжения

 

Низковольтные шкафы

Специализированное низковольтное оборудование для распределения электроэнергии

Энергоснабжение для достижения цифрового будущего... уже сегодня

Независимо от того, занимаетесь ли вы проектированием, строительством, эксплуатацией или обслуживанием зданий или важных производств, — узнайте о четырех способах управления современной моделью распределения электроэнергии из нашего электронного руководства.
Подробнее opens in new Window

Истории успеха клиентов, использующих EcoStruxure™

Альтернативный текст по умолчанию

Клиника Moorfields Eye

Альтернативный текст по умолчанию

Пекарня Мейсона Манивала

Альтернативный текст по умолчанию

Рочестерский университет

Альтернативный текст по умолчанию

Детская больница Nemours

Нужна помощь?

Начните здесь!

Найдите ответы на вопросы прямо сейчас. Подберите решение самостоятельно или проконсультируйтесь с нашими экспертами.

Обратитесь в службу поддержки

Свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов, чтобы получить информацию, техническую поддержку, подать жалобу или решить другие вопросы.

Где купить?

Легко находите ближайшего к вам дистрибьютора Schneider Electric.

 opens in new Window

Поиск в часто задаваемых вопросах

Чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы, просмотрите раздел "Часто задаваемые вопросы" (FAQ).

 opens in new Window

Свяжитесь с командой службы продаж

Сформируйте коммерческий запрос онлайн и наш специалист свяжется с Вами.

Чат

У вас есть вопросы, или вам требуется помощь? Наша задача – помогать вам!

1. Что такое низковольтная электрораспределительная система?

Низковольтная электрораспределительная система состоит из таких устройств, как щиты управления, распределительные щиты, автоматические выключатели в литых корпусах, шинопроводы и переключатели. Они защищают электрические цепи и позволяют включать и отключать подачу электроэнергии. Эта система участвует в распределении электроэнергии, передавая ее от распределительных трансформаторов к электросчетчикам. Распределительные системы используются в многоквартирных жилых комплексах, на промышленных объектах и в коммерческих зданиях для отключения электроснабжения или управления им в зависимости от требований.

2. Что такое устройства низкого напряжения?

Электрораспределительные устройства низкого напряжения — это устройства, работающие под напряжением не выше 50 вольт. Наиболее распространены напряжения 12 В, 28 В и 48 В. Примерами низковольтного электрораспределительного оборудования могут служить дверные звонки, ландшафтные светильники и датчики безопасности. Компания Schneider Electric предлагает безопасные и надежные низковольтные электрораспределительные устройства, такие как автоматические выключатели, шины, шкафы, щиты управления и распределительные щиты.


3. Как спроектировать электрораспределительную систему низкого напряжения?

Особенности конструкции и компоновки сетей низкого напряжения в первую очередь определяются их номинальным напряжением, так как такие сети служат для снабжения электроэнергией самых разнообразных конечных потребителей. Поэтому основная проблема при проектировании низковольтных систем распределения заключается в обеспечении безопасности потребителей при обращении с электрическими устройствами. Должна быть установлена система заземления в сочетании с защитными устройствами, такими как плавкие предохранители и устройства защиты от остаточного тока, чтобы исключить контакт человека с металлическими предметами. В особенности это касается предметов, потенциал которых относительно потенциала человека (который, в свою очередь, равен потенциалу земли, если не используются изолирующие коврики) превышает безопасный порог, как правило, равный приблизительно 50 В. Компания Schneider Electric предлагает передовые решения для создания безопасных и надежных низковольтных распределительных систем.