Повысьте энергоэффективность и устойчивость с помощью частотно-регулируемых приводов Altivar и устройств плавного пуска. Управляйте приложениями для управления электродвигателями мощностью до 20 МВт с помощью широкого ассортимента продуктов, начиная с компактных изделий и заканчивая индивидуально разработанными решениями. Наши устройства для подключения к сети обладают встроенными интеллектуальными функциями для повышения эффективности, надежности и безопасности работы в различных областях, таких как промышленные процессы, оборудование или здания.
См. сведения о продукте
См. сведения о продукте
См. сведения о продукте
См. сведения о продукте
Конфигуратор EcoStruxure для устройств управления электродвигателями
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/55174/900/BAN_SC_motor-control-c-IC-2560x600.jpg)
Обеспечьте оптимальное управление электродвигателями для своих условий применения
Выполните проектирование своей системы за 3 простых шага с использованием онлайн-конфигуратора управления электродвигателями EcoStruxure Motor Control Configurator.