1. Что такое распределительное оборудование среднего напряжения?
По мере того, как мир становится все более технологичным, человеческий труд замещается множеством интеллектуальных устройств, программ и механизмов. Такой радикальный сдвиг в методах работы требует непрерывного поступления энергии, будь то жилые дома, промышленные предприятия или коммерческие объекты. Распределительное устройство среднего напряжения (СН) — это основное устройство, которое контролирует и поддерживает постоянный поток электроэнергии. Оно представляет собой совокупность устройств защиты цепей, таких как автоматические выключатели, переключатели или предохранители, установленных в одном общем корпусе. Компания Schneider Electric предлагает тщательно продуманный ассортимент распределительного оборудования, в том числе первичные и вторичные распределительные устройства с газовой изоляцией, первичные распределительные устройства с воздушной изоляцией и распределительные устройства с экранированной твердой изоляцией. В зависимости от функциональных возможностей они могут использоваться для различных целей.
2. Какова роль среднего напряжения в системе питания?
На промышленных и коммерческих объектах всегда существует риск возникновения опасных ситуаций из-за нарушения энергоснабжения. Это может привести к необратимому повреждению источника питания и ухудшению работы электрических систем. Распределительное устройство среднего напряжения помогает обеспечить защиту сопряженных устройств за счет измерения, контроля и регулировки потока электроэнергии в системе управления распределительной сетью. Компания Schneider Electric предлагает широкий спектр решений по автоматизации энергоснабжения и оптимальной защите электродвигателей распределительных устройств среднего напряжения. Наши комплексные решения по автоматизации энергоснабжения и распределительные устройства СН упрощают техническое обслуживание оборудования и предотвращают негативные последствия для него, которые грозят в случае перебоев в энергоснабжении.
3. В чем важность нашего распределительного оборудования среднего напряжения?
Распределительное устройство среднего напряжения необходимо для равномерного распределения электроэнергии и эффективного управления ею. Кроме того, оно обеспечивает бесперебойную работу оборудования при колебаниях электропитания и способствует стабильному выполнению таких важных функций, как управление оборудованием, проектирование, эксплуатация и техническое обслуживание. Schneider Electric предлагает тщательно разработанное распределительное оборудование среднего напряжения для различных двигателей и устройств, рассчитанное на мощность от 3 до 36 кВ и обеспечивающее оптимальную защиту двигателей.