Услуги по управлению парком ИБП от Schneider Electric включают упреждающий удаленный мониторинг, расширенные гарантийные услуги, а также специализированное управление контрактами. Услуга «Всё-в-одном» для вашего географически распределённого парка ИБП.
Преимущества
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/22264/900/185249426-IC-490x280.jpg)
Облачный мониторинг для эффективного управления вашими распределенными системами
Огромное количество единиц однофазного оборудования можно легко контролировать по всем географически распределенным сетям и объектам, даже если вам не хватает ресурсов или у вас ограниченная численность ИТ-персонала.
Огромное количество единиц однофазного оборудования можно легко контролировать по всем географически распределенным сетям и объектам, даже если вам не хватает ресурсов или у вас ограниченная численность ИТ-персонала.
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/48551/900/477828372-490x280.jpg)
Поддерживайте безопасность и работоспособность ваших систем
Служба управления комплексом географически удаленных устройств предупредит вас о любой неисправности ваших однофазных ИБП. Вы получите превосходные результаты и устраните все риски, связанные с безопасностью.
Служба управления комплексом географически удаленных устройств предупредит вас о любой неисправности ваших однофазных ИБП. Вы получите превосходные результаты и устраните все риски, связанные с безопасностью.
![Улыбающийся менеджер с ноутбуком на заводе](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/20114/900/603706361-490x280.jpg)
Предотвращайте незапланированные простои
Вы можете находиться вне офиса и быть не в состоянии реагировать на неожиданные простои. Благодаря Schneider Electric вы сможете предотвратить такие случаи и снизить риски отключений.
Вы можете находиться вне офиса и быть не в состоянии реагировать на неожиданные простои. Благодаря Schneider Electric вы сможете предотвратить такие случаи и снизить риски отключений.
Наши услуги по управлению парком ИБП включают в себя:
Служба облачного мониторинга
Мониторинг и уведомление о возможных неисправностях, сведение перерывов в работе к минимуму и сокращение среднего времени на ремонт (MTTR) при возникновении сбоя.
Удаленный поиск и устранение неисправностей
Цифровой сервис StruxureOn обеспечит дистанционное устранение неполадок с уведомлениями о событиях и документированным процессом в случае возникновения неисправности, требующей немедленного устранения.
Расширенная гарантия, распространяющаяся только на запчасти
В случае необходимости обмена или замены запасных частей данная расширенная гарантия покрывает все ремонтные работы, что исключает непредвиденные расходы в течение года действия договора.
Обслуживание с выездом на место эксплуатации на следующий рабочий день
Применяется при необходимости устранения неисправностей на месте эксплуатации, а также в случаях, когда вы поручили компании Schneider Electric руководить обменом или заменой запчастей для вашего оборудования.
Отчетность по снижению риска
Доступ к расширенным отчетам StruxureOn, содержащим данные о времени работы устройства, о состоянии батареи, о времени работы от батареи; вы также будете получать отчеты об управлении мощностью/жизненным циклом, необходимые для планирования будущего обновления или расширения системы.