Оценка и анализ вашего центра обработки данных или сетевого шкафа на объекте помогает составить план по обеспечению максимальной доступности, повышению энергоэффективности и сокращения совокупной стоимости владения.
Преимущества
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/56247/900/539071755-490x280.jpg)
Эталонные данные обеспечивают анализ вашей текущей инфраструктуры путем ее сравнения с передовыми отраслевыми практиками.
![ИТ-специалист программирует вычислительное оборудование в серверном помещении](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/74821/900/155386481-490x280.jpg)
Индивидуальные отчеты помогают снизить затраты и добиться экономии и повысить окупаемость инвестиций благодаря кратко- и долгосрочному планированию и контролю энергопотребления.
![Мужчина работает на планшете, используя ПО для ЦОД](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/48620/900/161869310-490x280.jpg)
Анализ надежности выявляет угрозы, способные привести к затратному простою.
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/67873/900/RF102346809-490x280.jpg)
Анализ эффективности потребления энергии определяет области с наибольшим потенциалом для экономии.
![Рабочий показывает коллеге, как использовать мультиметр, управление активами, энергоэффективность](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/55586/900/SSD_2011-490x280.jpg)
Анализ электропитания и охлаждения детально разбирает способы сокращения потребления энергии и оптимизации эффективности охлаждения.
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/6658/900/580501733-490x280.jpg)
Анализ мощностей позволяет дать рекомендации по повышению уровней устойчивости и доступности.
Наши услуги по оценке центров обработки данных включают:
Отслеживание цепей
Проверка и идентификация цепей распределительной электрической сети вашего центра обработки данных
Анализ охлаждения с помощью вычислительной гидродинамики
Анализ потока воздуха и профилей температур в центре обработки данных с трехмерным моделированием сценария изменения физической инфраструктуры
Оценка электрического КПД
Документирование и анализ инфраструктуры электропитания и охлаждения центра обработки данных для определения электрического КПД, ограничивающих достижимую эффективность факторов, а также вариантов/рекомендаций по максимальному повышению эффективности
Услуга оценки EnergySTEP
Оценка/анализ вашего центра обработки данных или сетевого шкафа на объекте с рекомендациями по обеспечению максимальной доступности, повышению энергоэффективности и сокращения совокупной стоимости владения
Оценка коммутационного узла
Документирование/анализ компонентов физической инфраструктуры сетевого шкафа и рекомендации по повышению доступности
Оценка электропитания и охлаждения
Документирование/анализ физической инфраструктуры центра обработки данных с рекомендациями по повышению мощности, использования и доступности
![Альтернативный текст по умолчанию](https://www.se.com/kz/ru/assets/v2/540/media/44716/900/StruxureOn-Dash-1440x588.jpg)
StruxureOn: ОБЛАЧНЫЙ ДИСТАНЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
StruxureOn обеспечивает максимальную защиту критически важного оборудования посредством интеллектуальной подачи аварийных сигналов, удаленного поиска и устранения неисправностей, а также основанного на данных понимания на уровне эксперта благодаря круглосуточному мониторингу в режиме реального времени – наблюдение и актуальные данные доступны прямо со смартфона.
Документация
-
-
Подробнее